Articles techniques sur les mesures de couple
HBM a de nombreuses années d'expérience dans la mesure de couple. Profitez de l'expérience de nos experts en découvrant les articles techniques édités à ce jour sur les techniques de mesure de couple et sur l'utilisation des capteurs de couple dans les bancs d'essai. Ces articles sont édités à intervalles réguliers :
Derniers articles techniques sur les mesures de couple
T40B avec système de mesure de vitesse de rotation et signal de référence
Sur le marché, il existe d’innombrables systèmes incrémentaux pour mesurer la vitesse de rotation. Cependant, ces systèmes sont uniquement prévus pour mesurer la vitesse de rotation. En associant la vitesse de rotation et la...
Technique de mesure de couple et vitesse numériques transmis sur bus de terrain dans le domaine des bancs d’essais
L’efficacité énergétique est un sujet actuel dans l’industrie automobile. La priorité est mise sur les moteurs à combustions et les frottements dans les roulements. L’optimisation de ces deux parties nécessite la conception de...
Mesure de couple dans les éoliennes : aussi pertinente aujourd'hui que dans le passé
Cet article montre clairement à quel point la mesure de couple dans les éoliennes était importante dans le passé et l’est toujours aujourd'hui. Il n'y a aucune production d'électricité sans rotation, par conséquent, il ne peut y...
Quel est le bon ajustement ?
Une explication significative sur les ajustements ISO pour les arbres et alésages standards
Vérification des capteurs de couple HBM en utilisant le signal de shunt et du point zéro
Les utilisateurs demandent souvent s'ils peuvent continuer à utiliser leur capteur de couple qui n'a pas fonctionné pendant une période prolongée.
L'utilisation du couplemètre à brides dans les installations de production d'électricité
La demande mondiale en besoins énergétiques ne cesse de croître et les exigences requises pour les installations de production d'électricité augmentent fortement en termes d'utilisation économique des ressources et aussi vers une...
Guide de sélection des accouplements et de montages mécaniques pour les applications de couple
Quel est le bon accouplement ?
Un couplemètre en forme de disque est un capteur de précision qui permet d’atteindre des incertitudes de mesure très petites. Cependant, pour obtenir de telles précisions, il est essentiel de...
Mesure de puissance sur les grosses transmissions des moteurs à combustion
There are different ways to measure the power of large drives with combustion engines. Learn how direct power measurement in the drive train reduces the uncertainty of measurement, by contrast with indirect measurement on the...
Emissions basses pour les systèmes de transmissions des navires. Les capteurs de couple aident à améliorer l'efficacité
L'intégration du moyen de mesure dans la boîte de vitesse procure un pilotage efficace des moteurs de bateau. Les capteurs de couple HBM aident énormément à économiser sur la propulsion du bateau et ainsi à protéger...
High Precision Torque Measurement System
The subject of the paper is the development of a contactless torque measuring system with a carrier-frequency amplifier.