Mesure de charge en toute confiance : Articles techniques, savoir-faire, conseils et astuces

Dans de très nombreuses applications, les capteurs de pesage garantissent des résultats justes. Cependant, quelques conditions générales doivent être prises en compte en installant, mesurant et en utilisant les capteurs de pesage.

Nos articles vous donnent des conseils et des informations sur la façon d’installer correctement les capteurs de pesage.

Mesure de charge

Câbles et leurs influences sur les équipements de mesure et d'essais

La chaîne de mesure complète doit répondre à des normes de qualité. Une attention toute particulière doit être portée sur les câbles de mesure.

Conception et structure des systèmes de pesage de réservoirs

Pour installer des capteurs de pesage sous des réservoirs, il est important de suivre quelques règles essentielles. Certains concepts de montage caractéristiques vous sont présentés par des exemples simples.

Protection contre les surcharges, une bonne protection pour les capteurs de pesage

Les dépenses réalistes d'une protection contre les surcharges particulièrement conçue sont toujours justifiables lorsque les capteurs de pesage doivent être chargés jusqu'à leur capacité maximum, où le risque de surcharge est...

Utilisation des modules de pesage pour éviter une mauvaise introduction de la charge sur les capteurs de pesage

La plupart des chargements incorrects peuvent être évités utilisant des pièces de montages appropriées. Le capteur de pesage et les pièces de montage forment un ensemble complexe, que nous appelons modules de pesage. Les modules...

Introduction de la charge sur les capteurs de pesage – Conseils aux utilisateurs

Introduire correctement la charge sur les capteurs de pesage est une condition essentielle pour obtenir des résultats de pesage précis. Que ce soit le sens de la charge, les pièces mécaniques d’appui ou de montage, de nombreux...

Comment travaille un capteur de pesage en flexion ?

Pour les capteurs de pesage la flexion est le principe de mesure le plus employé. Découvrez dans cet article toutes les informations utiles sur le principe des poutres en flexion, regardez leurs propriétés et découvrez leurs...

Normes et certification pour les mesures de charge

Pont bascule virtuel pour camions: Nouvelles tendances à prendre en comptenew trends you should take note of

Voici les exigences requises pour les ponts bascules destinés au pesage de camions, exigences qui deviennent de plus en plus exigeantes et qui ne peuvent être satisfaites uniquement qu'avec des instruments de pesage extrêmement...

IP69K: Le degré de protection le plus élevé actuellement. Vidéo disponible !

Quand des capteurs de pesage doivent être employés dans des environnements sévères, avoir un très bon degré de protection est crucial. HBM propose des capteurs de pesage jusqu'au degré le plus élevé de protection IP69K. Notre...

Certificat ATEX: explications interactives

Une protection appropriée contre les risques d'explosion joue un rôle essentiel dans de nombreuses applications de pesage. Notre animation interactive vous montre comment comprendre un certificat ATEX.

Classes de précision en termes simples

C3, C6, ... Que signifient ces classes de précision? Quelle est la différence entre les deux? Quelle précision est recommandée pour votre application? Notre aperçu vous fournit une aide utile.

Bien protégés : les équipements de pesage sont testés CEM

Que ce soit pour les machines d'emballage ou les systèmes de remplissage, les capteurs de pesage doivent toujours peser avec précision et doivent également s’intégrer très facilement. L’équipement de pesage peut affecter les...

Technologie d'encryptage 256-bit dans les techniques numériques de pesage

Dans les techniques de pesage, l'utilisation des normes de codage AES a fixé de nouvelles bases dans le domaine de la sécurité des données. Non seulement cela se réfère à l'encodage moderne, mais cela offre également de nombreux...

Des résultats vagues : des pesons en classe de précision C6 à l’essai

Dans le secteur du commerce de détail, les clients croient en eux et leur font confiance : les résultats de mesure des instruments de pesage de comptoir modernes confirment ils cela. Rien d’étonnant, car justement les instruments...

Utilisation de pesons numériques en production

Systèmes de pesage pour transactions commerciales dans des applications d'automation ouvertes

Les techniques de pesage jouent un rôle important dans de nombreux secteurs de la logistique et dans le commerce. Par exemple, en transaction commerciale, les instruments de pesage automatiques sont souvent employés quand des...

Instruments de pesage pour transactions commerciales: Exigences et Directives

Les techniques de pesage jouent un rôle important dans de nombreuses applications industrielles, par exemple, en logistique des matériaux en vrac. Selon l'application, différents types d'instruments de pesage automatiques sont...

Maintenance préventive des systèmes de pesage

Faire des économies, augmenter la productivité des installations.

Les conceptions intérieures des balances sont devenues de plus en plus techniques et complexes au cours des dernières années. Une conséquence à cela: Quand une...

Normalisation ou personnalisation ?

Pour pouvoir faire front à la concurrence sévère à l’échelle mondiale, les entreprises recherchent de plus en plus de nouveaux moyens d’améliorer l’efficience de leurs process. Le contrôle effectif des opérations de remplissage...

Pesage hygiénique

Une conception hygiénique garantit un pesage propre et précis :

Une machine qui fabrique un produit alimentaire simple comporte des centaines de composants, pouvant comprendre jusqu'à 60 capteurs de pesage. Il est donc crucial que chaque composant soit conforme aux directives d'hygiène si...

L'histoire de l'hygiène alimentaire

Dès le commencement, l'humanité s'est inquiétée pour une « hygiène alimentaire » - quoique cette notion ait été seulement entendue pour la première fois au 19ème siècle. Un voyage à travers l'histoire de l'hygiène alimentaire.

Aucune chance pour les bactéries ou la saleté

Avoir des aliments et des médicaments propres est essentiel car la santé est en cause. La production de ces produits devient de plus en plus automatisée ; une tendance qui est également le cas pour le nettoyage des usines. Il...

La conception hygiénique est obligatoire

Capteurs de pesage pour l'industrie alimentaire

Ces dernières décennies, il y a eu de nombreux changements fondamentaux dans la production des produits alimentaires. De nos jours, les consommateurs exigent de plus en plus que...

Une production propre : Conception hygiénique de systèmes de pesage avec les pesons HBM

Les aliments frais, naturels et soigneusement traités sont extrêmement populaires. La demande, tout spécialement, en jus de fruits, en lait et en smoothies augmente constamment. L'hygiène est absolument essentielle dans la...

Pesons HBM

Notre newsletter sur les Techniques de pesage

Articles techniques actuels, les tendances et plus encore : Enregistrez-vous pour recevoir librement notre bulletin d'information sur les Techniques de pesage.
Enregistrez-vous maintenant!

Séminaires sur le thème des techniques de pesage

Comment effectuer correctement une pesée,  découvrez les séminaires que nous proposons sur le pesage.
Voir les séminaires …