Instruments de pesage automatiques pour les transactions commerciales : Exigences et Directives
Les techniques de pesage jouent un rôle important dans de nombreuses applications industrielles, par exemple, en logistique des matériaux en vrac. Selon l'application, différents types d'instruments de pesage automatique sont employés. Les appareils de pesage devant être utilisés pour des transactions commerciales doivent être conformes directives européennes sur les instruments de pesage (MID). Les exigences et les définitions exactes sur les différents types d’appareils de pesage sont spécifiées par l'organisation internationale de la métrologie légale (OIML).
En principe, tous les instruments de pesage modernes destinés aux applications industrielles ont une structure semblable : Le signal délivré par un capteur de force est conditionnée dans un amplificateur pour visualiser le poids sur un affichage ou bien traité sur une électronique de pesage. Dans les applications industrielles, une commande complémentaire est utilisée pour commander le processus de pesage, cette installation s'appelle généralement instrument de pesage automatique (AWI). Les capteurs de pesage à jauges de contrainte sont généralement employés comme pesons.
Différents types d'instruments pour le pesage automatique
Selon l’application en transaction commerciale, différents types d'instruments de pesage automatique sont définis ; les fonctions et les processus de pesage pour chaque type sont spécifiés dans la directive correspondante de la norme OIML. Le premier type d’instrument de pesage est l’instrumentation pour le dosage pondérale automatique». Ce type de matériels est employé pour remplir des récipients avec des produits de masses prédéterminées et pratiquement constantes à partir de volumes. Le remplissage de sacs est une demande typique pour de tels instruments. Pour remplir le récipient aussi rapidement que possible, un dispositif d’alimentation spécial subdivisé en deux écoulements du produit à savoir brut et fin est utilisé dans beaucoup de cas. L' instrument de dosage pondéral automatique est conforme aux directives de l’OIML R61. Le deuxième type d’instrument est l'instrument pour totalisateur automatique de pesage discontinu. Il détermine la masse totale en pesant discrètement chaque charge dans l'ordre et en additionnant les résultats de pesage. Le déchargement des bateaux de leurs produits en vrac est une demande typique de ce type d’instrument de pesage. Des détails, comme le tarage, sont spécifiés dans la directive de l’OIML R107. Le troisième et dernier type d’instrument de pesage est l'instrument pour trieuses pondérales automatiques» conformément à l’OIML. L'appareil de pesage pèse des charges simples qui peuvent varier avec chaque processus de pesage. De tels instruments de pesage sont utilisés, par exemple, sur les chargeurs à roues qui permettent de vider des produits en vrac d'un récipient afin de déterminer le pesage à transaction commerciale pendant le chargement.
Capteur de pesage, amplificateurs et électroniques
Les instruments de pesage destinés à une transaction commerciale dans les applications industrielles doivent être conformes à la directive européenne sur les instruments de pesage (MI 2004/22/EC), qui a été transposée dans la loi nationale pour le service allemand des poids et mesures (Eichgesetz). Les capteurs de pesage numériques sont de plus en plus incorporés dans les instruments de pesage modernes tels que les capteurs FIT de HBM (Fast Intelligent Transducers). La valeur mesurée est numérisée directement dans le capteur de pesage et transmise à une unité d'affichage et d'analyse. Le cryptage de la valeur mesurée est un des moyens appropriés d'empêcher une manipulation de la valeur mesurée pendant le transfert. Les électroniques numériques DIS2116 et les DIS2103 de HBM utilisée avec les capteurs de pesage numériques permettent les transactions commerciales et d’offrir aux machines de pesage une protection contre toute manipulation frauduleuses. Les données de poids sont envoyées des capteurs de pesage à l'électronique de la balance sous une forme codée.
Cependant, les capteurs de pesage analogiques, aussi, permettent de réaliser instruments de pesage automatiques pour transactions commerciales. Pour cela, HBM propose l'électronique AED qui numérise le signal fourni par un capteur de pesage analogique et l'envoie ensuite à l'électronique de la balance ou au système de contrôle. Dans ce cas, le transfert vers l’électronique de la balance est aussi parfaitement codé de manière à assurer à la fois une protection efficace contre toute manipulation et un usage en transactions commerciales. L'électronique pour capteur offre beaucoup plus d'avantages. Elle offre un éventail d'interfaces et bus de terrain en option qui permettent de l’intégrer facilement à l'équipement de pesage existant dans un environnement automatisé, par exemple, sur une installation équipée d’un PLC. Le bus CANopen, Profibus DP et DeviceNet sont actuellement disponibles. En outre, les interfaces RS232 ou RS485 peuvent être employées. Grâce à cette grande flexibilité d’intégration du système et sa disposition aux transactions commerciales, les appareils peuvent répondre aisément aux applications existantes. Dans ces applications, l'électronique pour capteur peut directement effectuer des opérations de commande. Cela a comme conséquence une vitesse de traitement sensiblement plus élevée par rapport aux solutions impliquant une communication d'abord exécuter l'intermédiaire de l'électronique de la balance et ensuite relayée par le PLC. En particulier, dans les machines de remplissage, cette solution permet de commander directement le dispositif d’alimentation et ainsi d’accélérer le processus de remplissage.

Pour résumer : Un partenaire compétent
HBM, fort de sa connaissance approfondie en technique de mesure, est un partenaire idéal en technique de pesage et compétent dans les systèmes de pesage pour les applications industrielles avec transactions commerciales en proposants des capteurs de pesage analogiques ou numériques et des électroniques pour capteurs ainsi que des électroniques de balance. De nombreux types de capteurs différents analogiques et numériques permettent de répondre à pratiquement n'importe quel type d'application de pesage industrielle. Les possibilités d'options offertes par l'électronique pour capteur réf AED et les électroniques de balance DWS2103/2116 avec leur mode de communication facilitent l'intégration de l'instrumentation de pesage dans les architectures construites autour d’ordinateurs ou de PLC. Les interfaces, ouvertes, permettent de mettre en œuvre rapidement différentes applications, avec une très grande souplesse.