Chaînes de mesure pour les installations de biogaz: les capteurs RTN pour les sources d'énergie renouvelable
On ne peut pas dire où le défi sur l’énergie nous mènera. Nous avons au maximum cinquante années avant que les combustibles fossiles deviennent rares. C’est pourquoi de nouvelles méthodes de productions énergétiques sont réclamées et développées.
Nouvelles méthodes de production d' énergies
Avec son "Renewable Energy Sources Act” (EEG), le gouvernement fédéral allemand offre un appui maximum à la production écologique et combinée de l'électricité et du chauffage, conduisant à un besoin si nécessaire à un secteur qui a jusqu'ici suscité peu d'attention:a savoir les biogaz.
Produire des biogaz …
Les biogaz, un mélange de 50 à 70 % de méthane, de dioxyde de carbone et de certaines traces de gaz, se produisent naturellemnt à l'aide d'un grand nombre de bactéries qui décomposent la matière organique en l'absence d'air.
Ce procédé est utilisé dans les unités de production de biogaz. Le gaz ainsi produit est stocké temporairement et réutilisé ensuite dans les centrales électriques et station de chauffage. Cette génération d'électricité et de chauffage est destinée au domaine public.
Par une amélioration appropriée, le gaz peut également être introduit dans le gaz naturel ou être employé comme carburant. Environ 30% de l'énergie contenue dans le biogaz est extrait pour la production de l'électricité et 60% en tant que chaleur de récupération utile.
Le chargement du fermenteur, dans lequel l'action microbiènne attaque la matière organique, se fait par des chargeurs automatiques, qui approvisionnent à intervalles préprogrammés.
… avec la technique de pesage HBM
En raison de leur robustesse, d'une construction compacte et de leur facilité de montage, les chaînes de pesage HBM, constituées de capteurs à anneaux de torsion (RTN), câblés sur des boîtiers de raccordement pour une liaison vers les électroniques WE2107/2110, sont fortement considérées.
Photographie de Liane Matrisch - iStockhoto