Plein de détails intelligents : le groupe KOSME équipent ses machines de remplissage avec du FIT®
A première vue le remplissage de liquides à une échelle industrielle semble insignifiant et pourtant lorsqu’on y regarde à deux fois, le processus est relativement complexe. En effet en quelques fractions de seconde, un grand nombre de contrôles et de mesures doivent être exécutés et cela, sans gêner le déroulement du remplissage et dans le cas idéal, en l’optimisant de manière continue. Un défi à la mesure du groupe KOSME. Le constructeur de machines d’emballage et de remplissage relève maintenant ce défi avec une nouvelle génération de remplisseuses intelligentes, dont la vedette secrète est leur peson FIT® de HBM.
En tant que filiale de la société Krones AG, le leader mondial des machines de remplissage de liquides en bouteilles plastiques et de verre mais aussi en boîtes ainsi que de leurs étiquetage et emballage, le groupe KOSME est synonyme de solutions concurrentielles et fiables dans le monde de l’emballage et de la boisson. La preuve actuelle : les nouvelles machines travaillent en poids net WEIGHFILL en intégrant une technique de pesage numérique innovatrice et développée en coopération avec HBM.
KOSME met le liquide dans son conteneur
Les nouvelles machines de remplissage WEIGHFILL avec un conteneur de stockage à basse pression ont été développées par KOSME pour les applications particulières. Simples à rincer et à stériliser, elles permettent un changement rapide du produit à conditionner. Elles permettent aussi bien le remplissage aisé de liquides moussants, fluides et épais que celui des liquides collants, conducteurs ou non. Ceci est rendu possible, entre autre, par l’utilisation la technique de mesure intelligente et cependant robuste de HBM : le peson numérique FIT®. Grâce à la surveillance et la régulation des points de coupure par le peson FIT®, le remplissage peut être surveillé et optimisé en continu en vue d’une précision maximale. Avant le démarrage de tout remplissage, il est vérifié que la masse de tare de chaque conteneur soit admissible. Ceci permet d’assurer l'absence de tout conteneur défectueux ou rempli de produit non autorisé lors du remplissage.
… HBM, une partie significative de l’intelligence du process de la machine de remplissage
A chaque phase de remplissage, du chargement et au contrôle final en passant par la remise à zéro et les alimentations fine et grossière, le peson numérique de HBM se charge de ces tâches importantes au sein des nouvelles machines travaillant en poids net de KOSME. Mais le FIT® fait encore mieux : en tant que premier peson numérique sur le marché, il intègre une électronique de commande de remplissages complexes. Dans ce cas concret, cela signifie que : le peson intelligent ne fournit pas seulement toutes les valeurs de mesure importantes. Il les analyse également et les utilise en vue d’une optimisation continue du remplissage. Le FIT® se charge du tarage et de la commande des soupapes de dosage qui sont un développement nouveau, ainsi que de la totalité du processus de remplissage.
Parallèlement à cela, le peson numérique évalue toutes les stations du cycle de remplissage et détermine en temps réel les points de coupure optimaux lors du remplissage. Mieux encore : le FIT® apprend en continu à chaque remplissage. Ce savoir précieux, le peson l’utilise ensuite automatiquement pour optimiser le résultat de remplissage.
Les avantages sont flagrants : le peson numérique autodidacte économise du temps et de l’argent pas seulement pendant un processus spécifique de remplissage. Par exemple : la compensation automatique de variations de température et ainsi des différences de comportement du produit à conditionner en vue d'un remplissage parfait. En complément, l’enregistrement est protégé contre les coupures du secteur dans une mémoire EEPROM de 32 blocs de paramètres. Ceci signifie qu’un post-équipement très aisé et rapide de l’installation est possible pour l’adapter aux différents matériaux et quantités.
« FIT® est la technologie de pointe destinée à toutes les tâches de remplissage ! »
En complément des entrées et des sorties numériques, le peson numérique FIT®, conçu pour une utilisation en environnement humide permanente, dispose d'un bus de terrain RS 485 utilisable comme voie de diagnostic. Ceci permet des évaluations permanentes permettant l'élimination de défauts. De plus, le peson intègre toute l’électronique. Une électronique supplémentaire de commande du remplissage n’est pas nécessaire. Le peson innovateur FIT® allie ainsi les avantages d’une solution standard à flexibilité maximale à ceux d’un vaste champ d’application. Le logiciel AED Panel de HBM facilite fortement son utilisation. De cette manière, la détection des vibrations de l'installation et leur filtrage est un jeu d'enfant tout comme l’exécution du calibrage et du paramétrage du dispositif de pesage.