En Chine, la fabrication de billets de banque répond à des normes très précises en termes d’épaisseur grâce à une surveillance avec QuantumX
L’usine de fabrication des billets de banque, dans la province de Jiangsu, s’est équipée du système QuantumX de HBM, dans le cadre d’un programme de contrôle-qualité pour pouvoir assurer une épaisseur du billet conforme sur toute la production des billets. Les billets de banque ont des spécifications techniques très élevées dont l'épaisseur qui est extrêmement importante.

La production chinoise de billets de banque répond à des normes drastiques concernant l'épaisseur grâce à une surveillance avec le QuantumX
Faisant parti du processus de fabrication, la pulpe employée pour faire les billets de banque traverse une série de débitmètres et de vannes. La pulpe ne prend seulement que 10ms pour traverser le débimètre et le moindre défaut de l'installation rend impossible le maintien d'un contrôle-qualité conforme garantissant la bonne épaisseur.
Le fabricant avait essayé des instruments standard mais ils se sont montrés incapables d'acquérir et d'isoler les signaux anormaux de sorte que les débitmètres et les valves déffecteux ont été peu fréquemment détectés.
Avec le MX410 de la famille QuantumX de HBM raccordé aux scapteurs équipant les débitmètres, tous les signaux anormaux peuvent être détectés facilement et rapidement transmis, à l'aide de la liaison Ethernet au logiciel de mesure et d'analyse logiciel d'acquisition et d'analyse catman®AP. Cela permet à l'équipe de maintenance d'identifier rapidement l'équipement en défaut et la cause probable de manière à ce que les réparations puissent être effectuées dans un minimum de délais.
Le QuantumX MX410 offre un taux d'échantillonnage très élevé de 96 kHz par voie de mesure, il peut ainsi détecter aisément les signaux transitoires anormaux de l'installation comme les débitmètres bien au-delà des possibilités des instruments de contrôle classiques utilisés en process industriels.