Première mondiale: Capteurs de pesage aseptiques et hygiéniques
Les capteurs de pesage sont les éléments de base de toutes installations de pesage, de dosage et de remplissage. Les pesons aseptiques PW25 et PW27 permettent maintenant d'intégrer les techniques modernes de pesage dans les processus de fabrication en environnement aseptique ou hygiénique. L'efficacité de la production est considérablement augmentée grâce à une diminution des temps de nettoyage et à une réduction importante des pannes dans les usines.
PW25 – le peson facile à nettoyer
La conception spéciale sans acune arête ou creux fait que le PW25 est le choix idéal pour les applications ayant des exigences de nettoyage particulières. Grâce à sa protection intégrée contre les surcharges, ce capteur à point d'appui central est quasiment indestructible. Pour en savoir plus sur ce peson facile à nettoyer.
PW27 – le peson hygiénique
PW27 est le premier peson et le seul au monde qui a été officellement certifié en conformité avec avec les régles très strictes du EHEDG. Ce capteur de pesage est donc parfaitement approrié à un usage dans la conception hygiénique de systèmes de pesage. Le PW27 est très facile à nettoyer grâce à sa construction étudiée qui ne présente aucun bord et cavité. Plus d'information sur ce peson hygiénique.
Découvrez en plus sur les pesons aseptiques
Une conception hygiénique garantit un pesage propre et précis :
Une machine qui fabrique un produit alimentaire simple comporte des centaines de composants, pouvant comprendre jusqu'à 60 capteurs de pesage. Il est donc crucial que chaque composant soit conforme aux directives d'hygiène si...
L'histoire de l'hygiène alimentaire
Dès le commencement, l'humanité s'est inquiétée pour une « hygiène alimentaire » - quoique cette notion ait été seulement entendue pour la première fois au 19ème siècle. Un voyage à travers l'histoire de l'hygiène alimentaire.
Aucune chance pour les bactéries ou la saleté
Avoir des aliments et des médicaments propres est essentiel car la santé est en cause. La production de ces produits devient de plus en plus automatisée ; une tendance qui est également le cas pour le nettoyage des usines. Il...
La conception hygiénique est obligatoire
Capteurs de pesage pour l'industrie alimentaire
Ces dernières décennies, il y a eu de nombreux changements fondamentaux dans la production des produits alimentaires. De nos jours, les consommateurs exigent de plus en plus que...
Une production propre : Conception hygiénique de systèmes de pesage avec les pesons HBM
Les aliments frais, naturels et soigneusement traités sont extrêmement populaires. La demande, tout spécialement, en jus de fruits, en lait et en smoothies augmente constamment. L'hygiène est absolument essentielle dans la...