Structural health monitoring with HBM

Avec HBM surveillez l’état de santé de vos structures: pour vous des résultats de mesure viables

Pour l’aménagement et la conception de bâtiments, pour l'évaluation des dommages ou la réalisation d'essais de fatigue : il faut effectuer une surveillance de l'état de santé des structures avec des résultats de mesure viables.

Un pont peut-il toujours être traversé éternellement ? Un bâtiment peut-il être rénové ? Est-ce que une structure tiendra solidement même si certaines pièces sont enlevées ou déplacées ? Un matériau de construction spécifique est-il approprié aux conditions d’utilisation ? Les tremblements de terre peuvent-ils être simulés en essais ?

Produits et services autour de la surveillance des structures

Toutes ces questions et bien d'autres se posent lorsque que l’on se trouve dans le domaine de la surveillance de l’état des structures. Les appareils de mesure et les services de HBM répondent à ces interrogations: en effet les jauges de contraintes, les capteurs, les amplificateurs et les logiciels de mesure fournis un seul fournisseur HBM, vous permettent de surveiller tous les comportements de vos structures. Assurez vos différentes opérations de mesure sur site grâce à une offre de services professionnels en termes d’installation, de mise en route ou de maintenance.

Avez-vous des questions sur les solutions HBM pour la surveillance de vos structures ? Laissez-nous vous aider et contactez HBM

Quelque soit votre besoin en mesure de pression, de force, de déplacement, de température, de déformation, d’accélération et sur bien d’autre grandeurs à mesurer en surveillance de structures : vous pouvez faire entièrement confiance aux capteurs et amplificateurs HBM.

Les offres et solutions de mesure proposées par HBM pour la surveillance structurale vous garantissent des mesures viables ; que ce soit pour la planification, la mesure de déformation, la surveillance de mouvements ou la surveillance à long terme des structures comme les:

  • Bâtiments
  • Ponts
  • Barrages
  • Tunnels
  • Routes

Application reports on structural health monitoring with HBM:

Les essais de chargement statique et dynamique ont été accompli en un temps record : SHP a opté pour le QuantumX de HBM pour la surveillance du pont

Seulement cinq jours ont été accordés à la société tchèque SHP pour réaliser des essais de chargement en statique et en dynamique sur le nouveau pont qui traverse le fleuve Nitra. Un des secrets derrière ce succès :...

A la recherche d'un dosage optimisé: Modules de pesage RTN dans un nouveau silo CEMEX en Autriche.

De manière à assurer un mélange parfait et un dosage optimal de ce matériau, la société CEMEX Autriche utilise les systèmes de pesage de chez HBM pour équiper son nouveau silo de matières liantes

Le projet d’explosions sous-marines, mené dans un environnement sensible sur le fleuve Columbia, respecte des limites rigoureuses de sécurité grâce à l'équipement de mesure Genesis de HBM

Deux entrepreneurs américains : Contract Drilling & Blasting et Aimone-Martin Associates, ont utilisé le système rapide d’acquisition de données GEN7t de la famille Genesis de HBM pour surveiller avec succès des explosions...

Surveillance de chargement dans l'arène Olympiahalle de Munich

De nos jours, les concerts et tout particulièrement ceux qui impliquent de la musique pop deviennent de plus en plus prodigues. En conséquence, l'équipement employé par les artistes pour la lumière et le bruit est plus grand et...

Garder un oeil sur les effets du trafic des marchandises lourdes : Surveillance à long terme sur un pont d’autoroute

Le trafic de marchandises lourdes, toujours croissant, est la raison pour laquelle des essais constants de résistance d’environ 38.000 ponts sur les autoroutes allemandes et sur les routes principales. Afin d'étudier ces effets,...

Mesure d'états de contrainte du pont Calatrava

Le Pont de la Constitution de l'architecte espagnol Santiago Calatrava est le quatrième pont sur le Grand Canal de Venise inauguré en novembre 2007, HBM ITALIE a collaboré avec la société Veneta Engineering de Vérone qui était...

Surveillence d'un tunnel avec QuantumX et catman®Script à Aescher en Suisse

La surveillance des structures contribue énormément à leur sérieux

Tunnel monitoring with QuantumX and catman®Script in the Aescher tunnel in Switzerland

The monitoring of structures makes an important contribution to their reliability.

Lorsque la terre tremble - Essais sur table vibrante chez ZAG

ZAG Ljubljana, Zavod za gradbeni tvo Slovenije, est l'Institut national slovène de génie civil chargé du contrôle et de l'homologation des ouvrages de construction. En collaboration avec des ingénieurs en génie parasismique,...

Une plus grande sécurité pour les constructions

Lors de la conception d'ouvrages en béton, il est très important d'attacher une importance particulière aux longueurs d'ancrage, en particulier si ces ancrages se trouvent dans des consoles, des corniches ou des zones supportées...

Journées "Jauges de contrainte" et "DAQ" sur HBM On Tour

Profitez de notre expertise sur "l’Utilisation des jauges de contrainte" et "l'Acquisition de données" en participant aux journées gratuites HBM On Tour organisées

le 11 et 12 juin 2013 à Nantes.

Contact HBM

Avez-vous des questions sur les solutions HBM pour la surveillance des structures ?

Contactez les experts en mesure de HBM, MAINTENANT !

Produit phare: SoMat eDAQ pour la surveillance des structures

Rugged amplifier SoMat eDAQ