Vidéo de catman®Enterprise
La beauté d'un avion moderne en vol est accentuée par l'importance de sa bonne conception. Les ponts, les voitures, les trains et les bateaux comptent également beaucoup sur leur conception pour fonctionner au mieux.
Et le moyen le plus sûr pour assurer cela, c'est bien la sûreté qui est une importance primordiale.
Pour réaliser leurs rêves, les ingénieurs en conception regardent toujours vers les nouveaux matériaux comme les différents alliages ou composites. Ils doivent en fait utiliser les technologies modernes.
Ces ingénieurs en conception moderne doivent s'assurer que la conception puisse fonctionner indépendamment des demandes exigés à ce sujet. Il est bon d'employer moins de matière et de produire des concepts plus résistants.
Des contraintes plus grandes, une qualité élevée et des essais sûrs sont nécessaires pour être certain que le concept réalisé fonctionnera correctement. En effet même le plus infime défaut peut coûter des vies.
C'est pourquoi, les essais de structures, même sur un prototype, peuvent exiger la surveillance de plusieurs milliers de points de mesure. Les équipes attachées à la conception d'un produit ont donc une très grande responsabilité.
ceci n'est pas seulement une question de savoir faire technique. Ces projets demandent des routines de gestion bien organisées.
C'est là où catman®Enterprise de HBM trouve toute son utilité. Vous pouvez compter entièrement sur ce logiciel.
il est flexible puisqu'il convient ausi bien aux projets ayant seulement un trentaine de points de mesure que les projets à grand échelle nécessitant jusqu'à 20000 points de mesure. Il soutient à la fois des architectures centralisées et des architectures réparties. Il est en fait fourni comme solution clef en main.
catman®Enterprise fonctionne avec succès car HBM a écouter ses clients. En effet, le logiciel a été développé en tenant compte de l'expérience exprimée par une vingtaine de sociétés de pointe bien connues.
Regardons ensemble un de nos projets les plus significatifs; à savoir les essais de fatigue en grandeur réelle de l'Airbus A380 chezIABG à Dresde.
Ces essais en continu ont été menés sur plusieurs années et grâce au logiciel catman®Enterprise toutes les données de mesure ont été acquise avec succès et d'une manière professionnelle. Les programmes d'essais se sont déroulés sans à-coup et avec une très grande efficacité.
Ainsi, un haut niveau de sécurité des données a été maintenu pendant toute la durée du projet.
catman®Enterprise vous garantit une sécurité optimale grâce:
- à des auto-contrôles automatiques
- à des contrôles sur les câblages
- à un calibrage efficace
Pendant les essais de l'A380, les différentes phases de vol ont été simulées autour de 50000 fois. Cela a permis de déterminer les contraintes moyennes subies pour en déduire la durée de vie de l'avion.
Plus de 7000 points de mesure ont été enregistrés sur les déformations, les pressions et les températures. Ceci a été une des séries d'essais de conception la plus complète et détaillée jamais conçu, merci à catman®Enterprise pour cette performance.
catman®Enterprise profite également aux projets plus petits. Prenez par exemple la structure renforcée de l'avion de combat F/A-18. Les autorités Suisses ont eu besoin d'une recherche complexe à grande échelle.
Cela a exigé l'utilisation de 68 vérins hydrauliques afin de simuler des efforts réalistes comme ceux appliqués en situation de vol. Faire un essai de fatigue en grandeur réelle était essentiel. En utilisant catman®Enterprise plus de 10000 heures de vol ont été simulés, capturés et analysés sur une période de 2 ans permettant ainsi un avancement rapide du projet.
Environ 1100 jauges d'extension ont été mise en oeuvre pour les essais. Des capteurs de déplacement, de température et de pression étaient également intégrés dans le dispositif d'essai. En observant les données mesurées il est facile d'avoir une perspective remarquable de la structure de cet avion.
Tout cela a pu être réalisé avec juste quelques centaines de points de mesure.
Associés avec le logiciel catman®Enterprise, les apareils de mesure MGCplus de HBM ont été imbatables. Voici ce que Johannes Mattes le responsable du développement de catman®Enterprise chez HBM peut dire à ce sujet:
Les essais de structures est une partie essentielle dans le développement des structures et des véhicules. Tester les chargements statiques et les points de rupture en fatigue donne à vos clients une plus grande confiance en vos conceptions.
La solution HBM pour les essais en fatigue des structures est bien le logiciel catman®Enterprise. En même temps, en liaison avec notre système de mesure MGCplus il constitue pour vous une solution clés en main parfaite.
Regardons ensemble certains aspects importants de catman®Enterprise.
Le logiciel comporte 4 fonctions principales qui sont:
- configuration
- validation de données
- acquisition des données en temps réel
- traitement des données acquises
En simplifiant la configuration, catman®Enterprise vous permet d'avoir un fonctionnement rapide de l'installation de mesure tout en synchronisant les charges de travail.
catman®Enterprise emploie une liste de définition qui établit ainsi un plan d'essais des points de mesure sans avoir besoin du matéreil retenu pour le projet.
La fonction Coller-Glisser est possible en se reliant au MGCplus. Cela permet d'avoir une vue structurée pour diriger toutes les voies dans n'importe quel projet. Il est alors facile de configurer le MGCplus et de valider les données. Les données préparées dans Excel peuvent être aisément importées.
Il est possible d'éffectuer une vérification interne aux amplificateurs tandis qu'un contrôle du câblage examine et rend compte de l'état de chaque voie en quelques secondes.
Ensuite il a une validation des données. catman®Enterprise possède un auto test automatique des amplificateurs. L'étalonnage est très important et vos systèmes de mesure doivent être confromes aux réglemenatations nationales.
catman®Enterprise a deux modes de mesure différents pour faire l'acquisition des données – le premier permet de travailler avec deux vitesses de mesure le second avec trois vitesses de mesure différentes.
Dans le mode deux vitesses, il est possible d'utiliser le buffer interne pour acquérir très rapidement les données. Celui-ci peut être lu à n'importe quel point critique durant les essais.
Les essais peuvent être réalisés à partir d'un seul appareil MGCplus ou bien avec 60 MGCplus au maximum pour des mesures à grande vitesse sans affecter les performances.
Le serveur de données permet aux ingénieurs participants aux essais dans le monde entier de se connecter et de vérifier des éléments spécifiques.
Toutes les donénes sont stockées dans une base de données entièrement traçable avec des détails complets et enregistrés une fois l'acquisition achevée.
catman®Enterprise exporte les données dans différents formats comme en ASCII pour Excel ou en format codé pour être analysées ultérieurement.
il y a aussi une option spéciale pour les sytèmes ayant de nombreuses voies de comptage courament employés dans les essais de fatigue. L'analyse des données est basée sur les conditions de chargement. cette option apporte une aide considérable pour la première identification des sections critiques.
C'est juste une brève vue d'ensemble. Il y a de nombreuses caractéristiques dans catman®Enterprise que nous aimerions vous présenter:
catman®Enterprise est le meilleur logiciel d'acquisition de données destiné aux essais de structures. Vos projets augmenterons en efficacité et les temps d'essais et les coûts seront réduits d'autant sans pour cela affecter la qualité.
catman®Enterprise vous donne des résultats sur lesquels vous pouvez compter et rend vos conceptions sûres.
Au quotidien, le logiciel de HBM prouve sa valeur par une présence effective sur de nombreux bancs d'essai à travers le monde.
catman®Enterprise de HBM est le produit de haute qualité qui transforme l'ingénierie en conception en un art précis.