Exemples d'application dans l'industrie aéronautique
Pour les prochaines générations d’avion: les chercheurs développent des structures composites en utilisant des jauges de contrainte optiques.
Au Japon, l’agence d'exploration spatiale (JAXA : Japan Aerospace Exploration Agency) s'est appuyée sur les systèmes d’acquisition de données HBM pour étudier la santé des structures en matières composites des nouveaux avions.
Un avion de plaisance pour la terre, l'eau, la neige
Faire que voler redevienne un plaisir : tel est le but du nouvel avion léger ultramoderne AKOYA. La sécurité et le confort à bord sont notamment assurés par des jauges d'extensométrie de HBM ainsi que par le système amplificateur...
CLES-FACIL utilise les jauges d'extensométrie de HBM à bord d'une fusée expérimentale
Chaque année, une équipe du club aéronautique lyonnais "CLES-FACIL" conçoit une fusée expérimentale afin d'étudier certain problèmes scientifiques. Dans le cadre d'un projet destiné à déterminer la force générée lors de...
BAE Systems améliore les performances du F-35 aux travers d'essais sur les structures
BAE Systems améliore les performances du F-35 Joint Striker Fighter grâce à des essais structuraux intégrés
Bucher Leichtbau utilise la technologie de HBM Test et Measurement pour examiner l'aptitude au vol des offices
La nourriture à bord d'un avion doit être légère et facilement digestible. La légèreté est aussi une condition essentielle pour les cuisines à bord (appelées aussi offices), mais néanmoins elles doivent pouvoir résister à de...
Le dispositif d'alerte de foudre, mis en avant au Centre Spatial Kennedy protège les lancements des vaisseaux spatiaux
En utilisant les enregistreurs de transitoires et les digitizers HBM, le Centre Spatial Kennedy en Floride a choisit HBM pour concevoir un système de surveillance de foudre. Le système augmente la sécurité des opérations de...
Essais statiques d'éléments composants un module d'entraînement avec le système MGCplus
Mission BEPICOLOMBO : L'Agence Spatiale Européenne (ESA) et l'Agence Spatiale Japonaise ISAS/JAXA veulent explorer Mercure grâce à un module d'entraînement et deux sondes d'espace séparées qui orbiteront autour de la planète.
HBM rend le fuselage des avions commerciaux modernes plus sûr
La construction des avions commerciaux modernes comporte aujourd'hui de plus en plus l'utilisation de matériaux composites innovants tels que le GRP ou GLARE (aluminium renforcé par fibres de verre). La manipulation de ces...
Le dernier Lynx débarque en toute sécurité grâce aux essais de développement
La société AgustaWestland a effectué une série d'essais sur le train d'atterrissage du futur hélicoptère naval Lynx en utilisant les systèmes d’acquisition de données HBM pour assurer des performances supérieures pendant les...
Ballistics & Missile Testing: Making Sure it is Recorded the First Time
With once in a lifetime tests, you want to make certain that you capture the event. Genesis HighSpeed by HBM has the tools and experience to do just that. For over 35 years, Genesis HighSpeed has been a market leader in high...
Essais sur structures et tests fonctionnels dans l'aéronautique avec le MGCplus et Catman Enterprise
- Essais structuraux complets en statique ou dynamiques.
- Mesure de déformation des composants ou tests de fonctionnement.
- Surveillance en fatigue et tests de résistance à la rupture.
- Chargement en statique, analyse de contraintes en fatigue ou tests de longévité
- Essais Ironbird et essais mécaniques.
- Essais de fonctionnement des trains d'atterissage.
- Essais environnementaux et thermiques
- Tests aérodynamique en soufflerie
- Détermination du centre de gravité.