Rapport d’applications
Electromobility in the fast lane: Efficiency enhancement for the drive of the future
Electrically-driven vehicles have until now been living on the sidelines. But due to ever decreasing oil supplies, increasing fuel prices and a growing environmental awareness, the future belongs to electromobility. In order to...
Temps de réaction dans le trafic : une méthode d'essai innovatrice employant la technologie HBM
Dans le trafic, il est souvent question de millisecondes. Dans des situations dangereuses, comment réagissons-nous sur la route ? À l'aide des moyens de mesure HBM, l'ingénieur suisse Mauro Balestra a développé une façon de...
Efficacité de l'entrainement sur un véhicule grâce à la technologie de mesure adaptée sur un composant d'origine
L’entrainement d’un véhicule est optimum quand l'entrée de la boîte de vitesse et la sortie moteur sont parfaitement assorties. Le couple de transition à partir du moteur sur la boite de vitesses détermine la conception des...
Roues en alliage d'aluminium testées avec les modules d’acquisition de données QuantumX MX410
Des temps de développement plus courts, est le but recherché de toutes sociétés de technologie dans le monde entier. BORBET, principal fabricant au monde de roues en aluminium montre comment il fait pour atteindre ce but, en...
Tests de sûreté des composants de sièges automobile
C. Rob. Hammerstein (CRH) fait entièrement confiance au capteur de force S9M de HBM