Rapport d’applications
Servir une industrie automobile plus verte
Les exigences concernant l'efficacité énergétique et l’émission de dyoxine de carbone des moteurs augmentent constamment. Un fabricant d’eau, d’huiles et de pompes à vide destinés aux moteurs thermiques a donc décidé d'utiliser...
Tests des moteurs électriques et hybrides: HBM, un partenaire de premier plan pour la société française GreenMot
Faire des essais sur des moteurs électriques présentent un nouveau défi lorsqu'il s'agit de la mesure. La société française GreenMot a opté pour le système eDrive de HBM, une solution très innovante dans les essais.
HBM sur banc d'essai : Allison Transmission implique HBM dans les essais
Allison utilise principalement les produits HBM pour mesurer des couples et des vitesses sur les dynamomètres utilisés dans le cadre de développement de ses transmissions électriques hybrides. Ils utilisent actuellement les...
Meilleur contrôle grâce au PME
Pour tester les montages de sièges automobiles et même les sièges complets, Kühne + Vogel ont déjà développé et fabriqué un certain nombre de machines pour des fournisseurs automobiles célèbres. Le critère de qualité décisif pour...
Reducing the cycle time with FASTpress when assembling cylinder heads
In combustion engines, valve seats and valve guides are subjected to special loadings. There are thermal loads as well as mechanical loads, produced by the ignition pressure or by the valve disk coming down hard when closing....
Volvo CE fabrique des chargeuses sur pneus de plus en plus économes en carburant grâce à des essais éffectués avec le système d'acquisition de données eDAQ de SoMat
Volvo CE utilise avec succès l'eDAQ de SoMat de chez HBM pour les aider à développer leurs prototypes dans des conditions d'utilisation extrêmes.
Les véhicules électriques passent à la vitesse supérieure! Comment améliorer l’efficacité de cette technologie en pleine expansion.
Les véhicules à propulsion électrique étaient jusqu’à présent tenus un peu à l’écart. La baisse des solutions d’approvisionnement en pétrole ; la hausse du prix des carburants et la prise de conscience croissante de l’impact...
Temps de réaction dans le trafic : une méthode d'essai innovatrice employant la technologie HBM
Dans le trafic, il est souvent question de millisecondes. Dans des situations dangereuses, comment réagissons-nous sur la route ? À l'aide des moyens de mesure HBM, l'ingénieur suisse Mauro Balestra a développé une façon de...
Efficacité de l'entrainement sur un véhicule grâce à la technologie de mesure adaptée sur un composant d'origine
L’entrainement d’un véhicule est optimum quand l'entrée de la boîte de vitesse et la sortie moteur sont parfaitement assorties. Le couple de transition à partir du moteur sur la boite de vitesses détermine la conception des...
Roues en alliage d'aluminium testées avec les modules d’acquisition de données QuantumX MX410
Des temps de développement plus courts, est le but recherché de toutes sociétés de technologie dans le monde entier. BORBET, principal fabricant au monde de roues en aluminium montre comment il fait pour atteindre ce but, en...