HBM - votre partenaire dans l’industrie de l'énergie éolienne

Comme la demande globale en énergie continue à se développer, il y a une demande accrue de s'assurer que les structures opérationnelles sont conçues pour travailler et doivent continuer à fonctionner à des performances optimales.

HBM a développé sa gamme d'équipements à la fois pour l'analyse structurale et la mesure continue des performances à travers tous les secteurs de l'énergie avec une emphase particulière sur l'énergie renouvelable.

Une de ces dernières, l’énergie éolienne, montre le plus grand potentiel à fournir une énergie de remplacement aux méthodes conventionnelles pour la génération d’électricité. HBM travail pour assurer une sûreté améliorée et une efficacité optimisée dans ce domaine sophistiqué qu’est la production d’énergie.

Les conditions principales sont la qualité et la longitivité

La génération d'énergie éolienne s'était développée régulièrement de 29% par an - un des taux de croissance en énergie les plus raides - en dépit des difficultés rencontrées dans presque chaque domaine de l'industrie pendant la récente crise économique.

Pour rester en tête, l'énergie éolienne doit se développer. L'automatisation de la production comme celle dans l'industrie aérospatiale ne peut pas être employée en raison des coûts extrêmement élevés. Les facteurs de sécurité dans la conception doivent encore être réduits puisque autrement les grandes éoliennes deviendraient très lourdes et chères à installer et à maintenir en place.

Jusqu'ici l'énergie éolienne a toujours trouvé une manière de s'améliorer. Pourtant les données à long terme, comme celles rassemblées par l'université de Kassel en Allemagne, ont prouvé, qu’en moyenne, les éoliennes sont arrêtées deux fois par an après que des problèmes d'installation soient éliminés à l’origine.

Les problèmes sont provoqués par des dommages sur les éléments électriques et mécaniques bien que les intervalles entre les pannes des composants principaux s'étendent à deux ans pour l’équipement électrique (sans le générateur, capteurs et système de contrôle) à 22 ans pour le système d’entrainement  (sans vitesse).

La boîte de vitesse est souvent échangée après environ dix années de fonctionnement en raison des limites possibles de temps de vie. Pour cette raison, quelques fabricants d’éoliennes essayent d'éviter complètement l’emploi de boîtes de vitesse et d'établir de soi-disant « conceptions sans engrenages ».
Ceux-ci exigent un couple beaucoup plus élevé qui est un secteur où HBM, avec ses capteurs de couple et mesure de force extrêmement précis peuvent  aider à optimiser ses conceptions.

Réduction des temps d'arrêt

En termes d'économie sur le fonctionnement d’un champ d’éoliennes, le temps de panne prend habituellement environ une semaine par machine tous les ans pour des travaux d'entretien et après n'importe quel défaut de fonctionnement. Il y a un besoin substantiel d'améliorer la fiabilité opérationnelle aussi bien que l'efficacité dans la production d'énergie.

Sur ce marché rapidement croissant, de nouvelles tendances et demandes de mesure surgissent. Les éoliennes d'aujourd'hui sont considérablement plus grandes et beaucoup plus hautes que les anciens modèles ; particulièrement celles utilisées en mer.

La demande probable des futures éoliennes montre un plus grand besoin d'équipements de mesure en général et particulièrement pour les solutions en mer. HBM forme son personnel pour faire face aux fortes demandes en entretien et en installation dans les tâches en énergie éolienne en mer ce qui fait de HBM un partenaire idéal pour l'industrie énergétique avec éoliennes travaillant à terre ou en mer.

Etendue de notre offre

HBM a beaucoup à vous offrir sur le cycle de vie entier des produits en partant de la conception, la recherche et le développement, par la mise au point de prototypes jusqu’à la production. Son expertise commence par les essaie structuraux, principalement sur les pâles puisque celles-ci représentent environ 20% du coût de fabrication de l’éoliennes et sont essentielles pour une bonne efficacité de l’installation.

HBM fournit les capteurs et des jauges de contrainte qui sont employées comme composants intégrés dans les éoliennes, ayant de plus grandes tours qui peuvent exiger des essais structuraux en continu.

Les tests électriques de la production et transmission d'électricité utilisent la famille des appareils Genesis High Speed de HBM et les capteurs qui sont  utilisés par exemple pour améliorer l'efficacité des bancs d'essai dynamométriques.

La mesure des forces, comme les contraintes et les couples est toujours importante car des valeurs nominales toujours plus élevées sont exigées tandis que l'incertitude et la traçabilité sont des notions importantes pour assurer la fiabilité de n'importe quelle certification de mesure.

HBM est également un bon partenaire à long terme pour le cycle entier de vie des éoliennes. Collaborant avec ses sociétés-soeurs du groupe Spectris (Brüel et Kjaer, B&K Vibro ), HBM peut fournir le CMS intégré et complet pour le système d’entrainement, les pâles, fondation de la tour, particulièrement dans le secteur en mer tandis que des solutions optiques sont développées pour l’avenir.