catman®AP - Le logiciel de mesure convivial de nouvelle génération.
Profitez d’un logiciel de la nouvelle génération! catman®AP se compose de toute une série de modules très performants destinés aux tâches de mesure les plus variées, chacun de ces modules étant un champion dans son domaine. Ensemble, ces modules forment un progiciel très puissant et complet: catman®AP.
catman®AP Description
La base : catman®Easy, un résultat de mesure obtenu simplement.
catman®Easy permet à l’acquisition et à l'analyse de vos données de mesure de devenir un jeu d'enfant. Grâce à son interface intuitive, quelques clics suffisent à l'acquisition de vos données de mesure. Configurez simplement l’amplificateur de mesure par TEDS, la fiche technique électronique intégrée au capteur, ou par le biais de la base de données capteurs évolutive, et vous pouvez commencer ! De nombreuses possibilités d'analyse graphique des données et d'exportation font de catman®Easy l’outil sûr et indispensable à tout utilisateurs d'appareils de mesure.
Tout est inclus… Les modules catman®. Un outil professionnel pour vos tâches de mesure :
Le module EasyMath permet l’analyse mathématique de vos données de mesure : calculez pour que les valeurs de mesure vous dévoilent tout. L'analyse de données de mesure par des méthodes mathématiques est impérative pour de nombreuses tâches de mesure. Le module EasyMath de catman®AP exécute pour vous de nombreuses analyses mathématiques. Vous pouvez ensuite imprimer facilement les résultats, les visualiser sous forme graphique ou les exporter.
catman®AP s’adapte à vos exigences de mesure personnelles et facilite donc votre travail quotidien. Par l'affectation de blocs fonctionnels, le module AutoSequence vous permet d’automatiser simplement les étapes de mesure et d’analyse utilisées fréquemment. Cela vous permet de gagner beaucoup de temps, notamment lors de mesures périodiques toujours suivies des mêmes étapes d'analyse ou lors de l'automatisation de bancs d'essais de fonction.
Le module EasyScript de catman®AP vous permet d’écrire vos propres scripts pour diverses tâches de mesure, par exemple, pour créer vous-même des étapes de mesure ou d’analyse très spécifiques et ajouter ainsi de nouvelles fonctions à catman®AP. EasyScript est axé sur VBA de Microsoft.
Le module EasyLog de catman®AP permet l’enregistrement autonome de vos données de mesure sur une carte Flash ou sur disque dur (conjointement au système amplificateur de mesure MGCplus ou eDAQ).
Le module EasyPlan destiné au paramétrage hors ligne permet le réglage et la configuration préalables aisés de votre amplificateur de mesure, même sans connexion PC.
Version 3.3: fonctionnalité et facilité d'utilisation
La dernière version catman®AP 3.3 convainc avec de nouvelles configurations et une plus grande facilité d'utilisation. Profitez des nombreuses améliorations et de l'optimisation de traitement apportées à cette version. Les derniers systèmes d'amplification HBM, comme le QuantumX et espressoDAQ, sont également supporter par ce logiciel.
Nouvelles caractéristiques augmentant la fonctionnalité et la facilité d'usage en travaillant avec catman®AP 3.3
- Comptage Rainflow à la fois en surveillance en temps réel et en analyse
- Nouveaux types de graphique
- Essais d'étalonnage des capteurs
- Commande d'enregistrements vidéo parallèlement à la mesure
- Support de mesure IGel pendnat des essais mobiles sur route
Caractéristiques principales
- Réglage de l’amplificateur grâce au module TEDS ou avec la base de données capteurs
- Options d'affichage graphique: indicateurs numériques et analogiques, indicateurs type barre-graphique, graphiques, textes et LED, objets, images de fond
- Option d'exportation pour des courbes de mesure dans divers formats (par exemple Word)
- Voies virtuelles pour des calculs en temps réel (incluant fonctions algébriques et mathématiques : différence, intégration, calculs de rosette, valeur maximale de surveillance avec conditions de synchronisme angulaire, des filtres numériques)
- Valeurs limites et surveillance d'évènements
- Analyse et notation de données graphiques
- Analyse visuelle (synchronisation de la mesure et de signaux vidéo)
- Exportation des données dans tous les formats usuels : Excel, ASCII, DIAdem et nSoft
- Exportation des données dans tous les formats usuels : Excel, ASCII, DIAdem et nSoft
- Instruments acceptés: MGCplus, MGCsplit, Spider8,eDAQ, eDAQlite, interrogateurs optiques, CANHEAD
- Module complémentaire pour l'évaluation mathématique de vos données mesurées (calcul libre des voies, analyse de fréquence, élimination des annexes statistiques, interpolation, etc.)
- Module complémentaire pour automatiser des opérations de mesure répétitives ou des phases d’analyse
- Module complémentaire pour enregistrer de façon autonome vos données de mesure sur la carte du PC ou sur le disque dur
- Module complémentaire pour créer vos propres manuscrits pour différentes tâches de mesure
- Contrôle de la voie pour surveiller les fonctions d'amplification et le raccordement correct de capteur
- pour la vue d'ensemble rapide des différents paramétrages - comprenant des tableaux et des graphiques, avec des quantités de caractéristiques statistiques et de données de traçabilité
- Exportation direct des données vers le logiciel d'analyse GlyphXE
Exemples pratiques avec catman®AP
catman®AP / catman®Easy with EasyScript module: How to write test values during an ongoing measurement to an Excel file?
EasyScript example (for catman®Easy): Single values (Snapshot) to Excel
How to analyse a decay curve in catman®Professional?
The time period (delta t) between two defined points (e. g. 80% and 20% of the maximum) is to be computed for a decaying signal variation (e. g. cooling curve). In catman® Professional this task can be solved using an Auto...
How to use the AddIn function in catman®Professional?
AddIn example for catman®Professional
catman®Professional: How to use the ActiveX library of catman in Visual Basic?
Example program for using the ActiveX library of catman in Visual Basic. For
How to connect catman®Professional and Excel with ActiveX?
This Excel macro generates a catman object and starts through catman a data acquisition of 100 values from the first channel.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| catman®AP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Start Guide | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.