Une nouvelle rubrique sur notre site internet dédié à l’amélioration de l'efficience dans l'industrie et la recherche
Une nouvelle thématique spéciale est disponible sur le site internet
www.hbm.fr. Elle est consacrée à l'amélioration de l'efficacité au niveau dévelop-pement, recherche et production.
Une nouvelle thématique spéciale est disponible sur le site internet
www.hbm.fr. Elle est consacrée à l'amélioration de l'efficacité au niveau développement, recherche et production.
Pour chaque technologie qui apparaît, on se pose aujourd'hui la question de savoir si elle est sûre à long terme et si elle ne nuit pas à l'environnement ou à la santé de l'homme. L'amélioration de l'efficacité est le but à atteindre dans les domaines du développement, de la production et de la recherche. Des appareils et des logiciels de mesure modernes sont, dans ce cadre, la clé d'une gestion plus performante des process.
Thématique spéciale HBM Efficience
Vous trouverez sur notre site www.hbm.com/efficience, dans cette thématique spéciale ce que peut faire HBM - le spécialiste de la mesure, à l'aide d'exemples impressionnants, pour améliorer l'efficience de votre développement et augmenter votre production tout en économisant de l'énergie.
Vous y trouverez, entre autres, des thèmes tels que la manière de réduire encore la consommation des moteurs Diesel grâce à une injection plus performante. Un autre article montre la mesure dans laquelle l'utilisation d'un logiciel moderne a permis de réduire de 90% le temps de conception de parcs éoliens.
Dans un article de fond, le Prof. Dr.Ing. Holger Hanselka, directeur de l'institut Fraunhofer sur la durabilité structurelle (Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit LBF) de Darmstadt, fixe les conditions pour des centrales électriques plus efficaces : seul un allègement conséquent des matériaux permettra à l'avenir des autonomies suffisantes.