Le DTM (DeviceTypeManager) pour les amplificateurs de mesure digiCLIP de HBM permet de mesurer des forces et des couples indépendamment du constructeur de l'API ou du protocole de bus de terrain
La commande centralisée de tous les appareils et la gestion moderne des éléments d'une installation de production ont constitué les points essentiels lors de la conception du DTM (DeviceTypeManager) de l'amplificateur de mesure digiCLIP de HBM.

Le DTM (Device Type Manager) pour digiCLIP permet de paramétrer et de visualiser les réglages d'amplificateurs et les mesures par le biais d'interfaces utilisateur normalisées.
Cet utilitaire logiciel permet à l'utilisateur de l'installation de paramétrer l'amplificateur de mesure, de visualiser des valeurs de mesure et de gérer les réglages d'appareils sur les appareils et de manière centralisée au niveau du système de commande des machines.
L'intégration et l'utilisation ont lieu par le biais du pupitre de commande de l'installation ou de l'Internet dans le monde entier. Ceci permet à l'état de l'installation, aux paramètres machines et au taux d'utilisation de la production, à savoir à une gestion moderne des éléments de l'installation, d'être disponibles.
A la base se trouvent les technologies et les méthodes décrites dans la FDT (Field Device Technologie) www.fdtgroup.org/en et sur lesquelles était axée la conception du DTM du digiCLIP.
Le DTM est donc adapté de manière optimale à l'appareil. Les points forts et avantages spécifiques de l'appareil sont conservés, étant donné que sa prise en charge est parfaite. Une convivialité particulière à ce niveau : comme pour les imprimantes PC, les différences de l'interface utilisateur graphique de tous les DTM ne sont que marginales, de sorte que l'utilisation d'un appareil même nouveau soit possible sans apprentissage préalable.
Les amplificateurs de mesure digiCLIP utilisables pour le contrôle de forces et de couples dans le cadre de process de production ou de remplissage peuvent être intégrés au concept global de l'installation de production et faire l'objet d'une visualisation graphique. L'intégration à la topologie a lieu par le biais du protocole Profibus DPV1 des appareils. Une interface standardisée permet d'intégrer n'importe quel appareil à un système, indépendamment du constructeur et du protocole de bus de terrain. Il suffit de mettre à disposition un DTM et l'appareil correspondant.
Le DTM des amplificateurs de mesure digiCLIP est joint sur CD à tous les modules fournis et peut également être téléchargé gratuitement à l*adresse www.hbm.com/digiclip. Ainsi, ceci permet également d'équiper ultérieurement des installations de production de la technologie FDT/DTM.