Prix et récompenses décernés à HBM
Excellence et qualité dans tous ce que nous faisons : c'est l’engagement de HBM Test and Measurement. Résultat: les produits de mesure sont récompensés dans le monde entier pour leur précision et leur fiabilité.
Nos produits et services obtiennent régulièrement des récompenses de la part de revues professionnelles internationales et d’institutions indépendantes. Voici une sélection des différents prix attribués à HBM Test and Measurement:
nCode DesignLife named CAE Innovation of the Year

Automotive Testing Technology International rewards nCode DesignLife for innovative solution for predicting the fatigue of composites
With lightweight composite structures on the cusp of breaking into the automotive mainstream, now is certainly the time for advanced tools such as DesignLife to show what they can do.
Designing for energy efficient vehicles increased use of lightweight materials, but not to the detriment of design reliability. Up-front design tools such as nCode DesignLife can be used in order to maximize the likelihood of successful physical testing.
"We're honored to be recognized for our commitment to developing cutting-edge CAE fatigue analysis software" says Jon Aldred, HBM-nCode director of product management. The nCode brand is focused on delivering expertise in durability, test, and analysis solutions that can be used to solve real-world design problems and accelerate the product development."
Automotive Testing Technology International - November 2012: Read the complete write-up
Palmarès Technologique 2012 de la revue française MESURES
La plate-forme PMX de HBM allie les capacités de mesure en laboratoire d’un appareil précis à des fonctionnalités de contrôle et de communication couramment employées dans l’univers du contrôl de production. Avec ce concept, l' amplificateur industriel PMX de HBM a obtenu l'approbation du jury du journal professionnel français « MESURES ». Le PMX a été récompensé dans la catégorie « Contrôle de production » du Palmarès Technologique de MESURES.
Pour en savoir plus....
Convivialité du GEN2i par Nielsen Norman Group
Le cabinet de consulting américain Nielsen Norman Group, le principal institut de consultation et de recherche dans le monde, a présentée l'enregistreur portatif GEN2i de HBM et récompensé pour sa convivialité exceptionnelle. Les jurés ont particulièrement apprécié la clarté du menu de navigation et la priorité orienté vers des fonctions essentielles.
Pour en savoir plus…
Messtec & Sensor Masters Award 2012: 2ème place pour le PMX
Bien avant son lancement officiel, le système d'amplificateur PMX était déjà capable de convaincre : dans un vote sur internet, ce système d’acquisition de données compatible avec Ethernet industriel reconnu en production est venu se placer en deuxième position dans les récompenses attribuées par Messtech & Sensors Master Awards 2012.
Pour en savoir plus…
CE Design Award pour l'appareil ISOBE7600
L'équipe de développement des systèmes rapides d’acquisition de donnée de HBM située au Pays Bas a reçu la prestigieuse récompense CE Design Award de la part de la société de certification « DARE!! » en automne 2012.
DARE!! a présenté le système de mesure haute tension ISOBE7600 de HBM et l’a récompensé avec le CE DESIGN AWARD, pour sa grande sécurité électrique et sa sa compatibilité électromagnétique qui ont été évaluées comme exceptionnelles.
Pour en savoir plus…
Silver Best of Sensors Expo Award pour le GEN5i
En 2009, le système rapide d’acquisition de données GEN5i de HBM a été présenté au « Silver best of Sensors Award ». Ce prix est attribué par l'exposition Sensors Expo & Conférence, un des principaux événements sur les technologies de mesure aux Etats-Unis.
« 100 Mech jusqu'à 40 voies de mesure dans un boîtier est étonnant. La caserne de pompiers de Darmstadt ! » a dit Ed Ramsden du juré au sujet du GEN5i.
Pour en savoir plus…
Palmarès Technologique 2005 pour le CANHEAD
Pour des mesures impliquant un nombre élevé de voies de mesure, le système d’acquisition de données CANHEAD permet de réduire les coûts d’installation en diminuant les câblages de 90 %. Un avantage qui a remporté l'approbation de la revue française « MESURES » quand le produit avait été officiellement présenté en 2005 : CANHEAD a été récompensé au « Palmarès Technologique 2005 » dans la catégorie « Mesures Mécaniques ».
Pour en savoir plus…