Publications dans la presse industrielle

Découvrez les articles et reportages sur HBM publiés dans les différentes revues.

 

Rencontre avec HBM

Dans PEI de Mars, rencontre avec HBM. La société HBM est aujourd'hui un des leaders dans le monde de la mesure, des essais, de la prédiction et du pesage. Etienne Boucher Directeur Commercial nous explique les raisons de son succès et nous dévoile les ambitions de HBM.

Lire l'article

Des capteurs bien installés pour garantir des mesures précises

Article paru dans le numéro de septembre de la revue MESURES: Au coeur des systèmes de pesage statique et dynamique industriels, se trouvent des capteurs de pesage qui, s’ils ne sont pas définis et montés correctement, peuvent entraîner des erreurs de mesure importantes, voire ne plus garantir la sécurité des installations. Ce qu’oublient un peu trop souvent les utilisateurs finaux et les concepteurs de machines… L’allemand HBM, fabricant notamment de pesons et autres capteurs mécaniques, revient sur les principaux conseils de montage dans les équipements de pesage de process : l’introduction de la charge, le type et le nombre de pesons, l’utilisation d’appuis rigides ou à bascule, la protection contre les surcharges, le raccordement électrique, etc.

Voir l'article complet:

Retour d'expérience: END, Simulation et jauges de contraintes

A lire dans Controles Essais Mesures: Dans cette partie du dossier, nous avons souhaité laisser la parole à différents intervenants dans le domaine nucléaire afin qu'ils fassent part de leur expérience. Témoignages.

Lire l'article

Les essais du premier avion tout terrain

A lire dans Controles Essais Mesures: Start-up basée au sein de savoie technolac, près de chambéry, Lisa Airplanes a conçu et fabriqué le permier avion individuel tout-terrain.

Lire le reportage

Choisir le bon capteur pour réaliser des mesures précises

A lire dans MESURES: Les capteurs de force à base de jauges de contraintes sont utilisés avec succès dans de multiples applications de contrôle de production ou de R&D. Si la technologie est largement employée, c'est parce qu'elle offre de nombreux atouts. Parmi eux, une précision élevée et la possibilité de compenser plusieurs effets parasites.

Lire l'article

Plate-forme d'amplificateurs de mesure spécialement adaptée aux besoins en production

A lire dans PEI: S'intègrant parfaitement dans les processus de production et d'essai, le système de mesure PMX proposé par HBM permet de détecter toutes les grandeurs de mesure courantes telles que la force, le couple, les oscillations, la pression, l'allongement, la température, les impulsions ou les signaux provenant de codeurs et de les traiter en temps réel grâce à un traitement du signal performant.

Lire l'article

Les foils sous surveillance dès l'envol

A lire dans MESURES: L'Akoya n'est pas un avion comme les autres. Outre son look moderne et sa conception en grande partie en matériaux composites, la principale originalité de cet avion est sa capacité à décoller et à atterrir sur l'eau comme sur terre, ou sur des terrains enneigés.

Lire le reportage