Exemples de mesures appliquées
Les Reports in Applied Measurement (exemples de mesures appliquées) est un journal détaillée sur les techniques de mesure constitué d'articles soumis par des auteurs indépendants.
RAM est une longue tradition sur les expériences réalisées depuis le milieu des années 60.
Il est édité par Dr. Martin Stockmann de l'Institut de Mécanique à l'université de Chemnitz en Allemagne. Cet édito est semestriel, il est publié en anglais et Allemand exclusivement sur notre site Internet.
Mesure de déformation d’un béton ultra-haute performance (BUHD) dans une cellule d’essais tri-axes.
Cet article montre qu'en employant un banc de test "cellule triaxiale", il est possible de déterminer les forces sur trois axes pour des chargements statiques et dynamiques.
Numerical simulation of strain gages
This article describes how to apply numerical methods to determine the properties of the strain gages and then, by specifically modifying the material and geometric properties, to change the strain gages so that they meet certain...
Surveillance des viaducs de Reichenbach et Albrechtsgraben
Normalement, les ponts routiers sont inspectés périodiquement de manière à pouvoir détecter d'éventuels défauts et/ou de décider de possibles réhabilitations complémentaires si cela est jugé nécessaire.
Identification des caractéristiques des matériaux plastiques renforcés en fibre de carbone à l'aide des jauges d'extensométrie, prenant en compte la sensibilité transverse
Cet article décrit la manière de procéder pour identifier les caractéristiques des plastiques renforcés en fibre de carbone. (CRP).
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912