La soluzione completa da una sola fonte per la misurazione della coppia

L'incremento della prestazione meccanica, il miglioramento dell'efficienza, la conservazione delle risorse energetiche e la riduzione della polluzione ambientale assumono sempre maggior importanza. Di conseguenza aumentano i requisiti e le esigenze sulle apparecchiature dei banchi prova, concernenti la precisione, efficienza e velocità.

Non occorre cercare altrove, la HBM è il leader mondiale di mercato per i componenti delle applicazioni di misurazione della coppia e per i banchi prova della coppia.

Misurazione della Coppia nei Banchi Prova Trasmissioni

Diventa sempre più importante

  • incrementare la potenza meccanica di uscita
  • migliorare il rendimento
  • proteggere le risorse energetiche, e
  • ridurre la polluzione ambientale.

Sono questi i requisiti dei banchi prova che diventano continuamente sempre più stringenti. Per esempio, i banchi prova giocano un ruolo importante nello sviluppo dei motori, dei componenti delle trasmissioni ed in quelli dei freni.

La tecnologia di prova moderna aiuta a ridurre i tempi di sviluppo nonostante il continuo incremento della complessità di progettazione e delle esigenze. Più stringente diventa la domanda, maggiore diventa l'importanza delle apparecchiature di misura.

I torsiometri sono usualmente il cuore di questi banchi prova. I torsiometri prodotti dalla HBM, specialmente quelli a flangia, si caratterizzano per la loro precisione, affidabilità e per la loro compattezza.

Panoramica prodotti dei Torsiometri, Sensori di Coppia e Torsiometri a Flangia

Misurazione della Coppia per il Monitoraggio della Produzione

Durante il monitoraggio della produzione, la strumentazione di misura è direttamente integrata in quella di produzione o nel processo di produzione. Le applicazioni tipiche comprendono la determinazione della viscosità tramite la coppia, oppure il monitoraggio delle operazioni di avvitamento misurando la coppia e l'angolo di rotazione.

Inoltre, si ha un'ampia gamma di applicazioni speciali che, per esempio, spaziano dalla produzione di inalatori alla regolazione della coppia in treni di laminazione per acciaio.

In modo analogo si effettuano le misurazioni di avvitamento dei coperchi di recipienti riempiti di materiale. Ad esempio, nel caso di medicinali, la misurazione della coppia assicura la perfetta chiusura dei flaconi, prevenendo così la contaminazione del contenuto, la cui alterazione è un notevole rischio per la salute.

Misurazione della Coppia per la Taratura

La tecnologia di misura impiegata per effettuare tarature deve soddisfare esigenze particolarmente elevate, concernenti la precisione e la stabilità di misura. Non è possibile immaginare questo campo di applicazioni senza i trasduttori e gli amplificatori di misura HBM.

I torsiometri per effettuare tarature sono sovente tipi speciali, non rotanti, con precisione particolarmente elevata. Tuttavia anche i tipi rotanti trovano largo impiego, specialmente come trasduttori di riferimento per compiti speciali.

 

Misurazione della Coppia nei Banchi Prova Componenti

Lo scopo dei banchi prova è quello di ridurre i costi, simulando le condizioni di esercizio reali prima di effettuare le costose prove pratiche.

ll costante miglioramento della funzionalità dei vostri prodotti assicura la competitività ed incrementa la propria fetta di mercato. Tuttavia la ricerca di maggior qualità, convenienza ed affidabilità si scontra con la pressione del costo e del tempo.

I banchi prova diventano perciò indispensabili, dato che permettono la diminuzione dei costi mediante la simulazione delle condizioni di esercizio reali prima di affrontare le costose prove pratiche.

Inoltre, per esempio, i banchi prova specializzati posti alla fine della linea di produzione, per la fabbricazione di trasmissioni, ingranaggi, distributori ed alberi, verificano la correttezza del montaggio e la qualità dei componenti.

Panoramica prodotti dei Torsiometri, Sensori di Coppia e Torsiometri a Flangia

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.