Tarate il vostro modulo DAQ QuantumX o SomatXR Tarate il vostro modulo DAQ QuantumX o SomatXR | HBM

Risultati affidabili: tarate il vostro modulo DAQ QuantumX o SomatXR

La taratura è un modo per garantire che le misurazioni di un dispositivo siano sufficientemente vicine al vero valore di una grandezza misurata. Fondamentalmente, una taratura può soltanto stimare il vero valore di una misura, ma è comunque possibile avvicinarsi al valore reale, confrontando una fonte di riferimento con i segnali del dispositivo di misura. Secondo le migliori prassi, questo dispositivo di riferimento deve essere rintracciabile per le unità SI con uno standard nazionale o internazionale.

HBM offre un servizio di taratura rapido e affidabile sul posto oppure presso uno dei nostri laboratori accreditati. Tutti i dati di taratura sono archiviati in  HBM Calibration Cloud e sono disponibili come certificato digitale. Per gli utenti ciò significa avere una documentazione a disposizione e affidabile in qualunque momento, pronti per il controllo!

 

Qualità e sicurezza

  • Stabilire la precisione
  • Comprovare la tracciabilità
  • Garantire la sicurezza
  • Assicurare conformità con le certificazioni

Investimento a lungo termine

  • Investire nel futuro
  • Aumento di coerenza e affidabilità
  • Prevenire e prevedere anomalie nel processo

Certificato digitale

  • Certificato digitale standard
  • Risultati rintracciabili a disposizione online
  • Norme nazionali e internazionali

Con quale frequenza devo tarare il mio dispositivo?

L’intervallo di taratura raccomandato dipende in gran parte dall’applicazione e dall’uso del dispositivo. In linea di principio, un amplificatore di misura dovrebbe essere tarato ogni 12 mesi, al massimo ogni 24 mesi. 

In caso di test a lungo termine molto importanti, un modulo DAQ dovrebbe essere tarato appena prima di effettuare il test per garantire l'affidabilità dei valori di misura. Nella pratica, l’utente stabilisce l’intervallo di taratura ideale sulla base dell’esperienza.

I sensori e i dispositivi elettrici ed elettronici tendono a mostrare una deriva, alcuni più di altri. HBM dimostra la precisione dei propri sistemi DAQ QuantumX o SomatXR integrando tutti i dati digitali della sua taratura standard di lavoro di fine linea. Il certificato può essere generato come file PDF con un normale software per PC.

Esempio di certificato digitale

 

Maggiore comfort e sicurezza – con la taratura del sistema sul posto

HBM offre tarature sul posto per i vostri sistemi DAQ QuantumX E SomatXR per evitare tempi morti e risparmiare denaro. Grazie al nostro esperto team addetto alla taratura, l’amplificatore sarà nuovamente disponibile per il vostro prossimo compito di misura.

HBM archivia tutti i nuovi certificati con tutti i precedenti certificati di taratura nella memoria dell’amplificatore. Ciò consente all’utente di vedere in qualunque momento la cronologia di un determinato amplificatore. Oltre a questo, archiviamo tutti i certificati in HBM Calibration Cloud.

  La taratura da voi

  Riduzione dei tempi morti

  Moduli pronti all’uso in un attimo

 

Per contattare il team addetto alla taratura HBM o prenotare un appuntamento per la vostra taratura, compilate il modulo qui sotto.