Amplificatori di misura ed elettronica per compiti di massima precisione

Quando la massima precisione dei risultati di prova è di fondamentale importanza, gli amplificatori di misura e l'elettronica HBM rappresentano la prima scelta al mondo.

Non solo gli utenti del settore industriale, della ricerca e dell'università sono convinti della qualità degli strumenti di acquisizione dati HBM ad alta precisione. Anche molti Enti Metrologici Nazionali utilizzano, per esempio, l'amplificatore di precisione DMP41, come strumento di riferimento preciso e affidabile.

Catene di misura ad alta precisione assicurano risultati affidabili

Per ottenere risultati di misura di massima precisione , HBM offre sensori, amplificatori e strumenti caratterizzati da un'incertezza di misura molto bassa, per consentire la realizzazione di catene di misura ad altissima precisione, chiamate anche catene di misura di riferimento.

Anche trasduttori di forza, torsiometri e trasduttori di pressione sono disponibili come trasduttori di riferimento, con un'incidenza particolarmente ridotta dell'incertezza di misura.

Vantaggi

  • HBM propone una gamma di estensimetri, amplificatori e software di acquisizione dati che comprende l'intera catena di misura, raggiungendo un'incertezza di misura al livello più basso possibile.
  • HBM partecipa attivamente a numerosi progetti internazionali di ricerca metrologica (EMRP, EMPIR) che permettono di sviluppare prodotti, beneficiando delle più recenti scoperte scientifiche..
  • Trasduttori di riferimento per la taratura, basati su tecnica estensimetrica sono impiegati principalmente sotto forma di corpi di misura monolitici. Questo permette ai sensori di sostenere carichi elevati e mostrare proprietà sempre costanti su tutta la catena di misura, offrendo al tempo stesso una precisione estremamente alta e una lunga durata.
  • Da oltre 40 anni HBM è leader nel mercato degli strumenti di misura di precisione. Le caratteristiche chiave dei prodotti, quale l'altissima stabilità a lungo termine, permettono il loro monitoraggio e utilizzo per un lungo periodo di tempo.
  • La strumentazione di misura di precisione HBM viene utilizzata in oltre 100 istituti di metrologia nazionali, in tutto il mondo.

Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.