CAN Based Temperature Data Acquisition with the HBM SoMatCR CAN Based Temperature Data Acquisition with the HBM SoMatCR | HBM

Webinar: Acquisizione Dati di Temperatura Basati su CAN con HBM SomatCR

 

Desiderate rilevare con alta precisione i dati di temperatura in condizioni difficili ed a temperature estreme?  Il robusto SomatCR può eseguire tale compito collegandolo semplicemente ad una rete compatibile CAN. Questo webinario tratta il come creare e caricare un file di configurazione per il modulo e mostra come utilizzare unità SomatCR multiple nell'ambito di una rete CAN distribuita. Usando il software SomatCR Assistant, il modulo verrà configurato per l'impiego in vari sistemi di acquisizione dati che abbiano capacità CAN, compresi il Somat eDAQ ed il QuantumX della HBM.