Alternativa agli Analizzatore di Potenza Alternativa agli Analizzatore di Potenza | HBM

Gli analizzatori di potenza vengono usati da lungo tempo, ma ora esiste una migliore alternativa

Il gioco è cambiato: disporre di un analizzatore di potenza nelle prove su motori elettrici, macchine ed invertitori, è come ricevere una buona mano di carte. Ma scegliere un moderno registratore dati è come ricevere una scala reale: è vincente così come arriva!

Gli analizzatori di potenza vengono sovente usati per analizzare e provare macchine elettriche - invertitori, motori e generatori. Da decenni essi rappresentano il prodotto preferito per effettuare questo genere di prove.

Ma gli analizzatori di potenza sono sufficientemente adatti per la maggior parte delle vostre importanti prove? Essi dispongono di abbastanza canali di misura e segnali? Possono resistere alle prove dinamiche? Se rispondete “no” a qualsiasi di queste domande, è tempo cambiare le vecchie e chiedere una nuova mano.

La nuova soluzione di prova eDrive della HBM utilizza registratori dati allo stato dell'arte che possono sostituire gli analizzatori di potenza convenzionali. Usandola per provare macchine elettriche, compresi gli invertitori, motori e generatori, questa soluzione offre  numerosi vantaggi rispetto agli analizzatori di potenza.

Questa è la rivoluzione tecnologica che stavate aspettando, con l'offerta di

1. Più canali:

Si presuma che siano necessari 12 canali di misura per le prove combinate di motori e generatori. Con un analizzatore di potenza da 8 canali se ne deve acquistare un secondo e, oltre al maggior costo, ciò comporta problemi di sincronizzazione di tutti gli strumenti associati alla prova.

L'impiego della soluzione modulare di prova eDrive della HBM fa la differenza: esso consente di aggiornare facilmente e convenientemente il vostro sistema con schede-inserto dal prezzo competitivo.

2. Più segnali e grandezze di misura:

Il numero dei diversi tipi di segnale misurabili con gli analizzatori di potenza convenzionali è molto limitato. La soluzione di prova eDrive della HBM ne offre molti di più. Guardate voi stessi:

3. Più informazioni:

Cessate di essere limitati da risultati talvolta discutibili, ma che non possono essere verificati. La soluzione di prova eDrive della HBM offre maggiori informazioni: acquisizione illimitata e pieno accesso ai dati grezzi per una comoda verifica ed analisi. La nostra tecnologia StatStream[JS1] brevettata consente di rivedere tutti i dati grezzi nel vostro PC nel giro di pochi secondi. 

4. Più dinamica:

Ideale per la misurazione con carichi alternati. Gli analizzatori di potenza sono la soluzione ideale per la misurazione di carichi statici. Il sistema di prova eDrive della HBM è caratterizzato dalla rilevazione digitale dei valori fondamentali, perciò idonea anche per prove dinamiche.

5. Più prestazioni ad un prezzo accessibile:

Nonostante le prestazioni aggiuntive, il costo totale di un sistema di prova eDrive è pari a quello di un analizzatore di potenza. Anzi, è addirittura possibile che esso sia inferiore, nel caso fosse necessario acquistare un secondo analizzatore a causa del limitato numero di canali disponibile.