Libri Bianchi sulla Tecnologia di Misura della Coppia
La HBM possiede molti anni di esperienza nella misurazione delle coppie. Traete vantaggio dal know-how dei nostri esperti della coppia — e leggete i nostri aggiornati articoli tecnici sulla tecnologia di misura della coppia e sull'uso corretto dei torsiometri nei banchi prova, qui pubblicati ad intervalli regolari:
Libri Bianchi ed Articoli Tecnici sulla Misurazione della Coppia
T40B con sistema di misura della velocità di rotazione ed impulso di riferimento
Sul mercato sono disponibili innumerevoli sistemi incrementali di misura della velocità di rotazione. Tuttavia questi sistemi sono intesi unicamente per la pura rilevazione della velocità di rotazione. La combinazione della...
Tecnologia di misura basata su Fieldbus per la trasmissione digitale della coppia e della velocità di rotazione nei banchi prova
L'obiettivo dell'industria automobilistica è l'efficienza energetica - e quindi l'ottimizzazione dei motori e delle resistenze di rotolamento. La coppia e la velocità di rotazione devono essere misurate con precisione ed...
Misurazione della coppia nelle turbine eoliche - importante oggi come lo era in passato
Questo articolo mostra chiaramente come fosse importante la misurazione della coppia sulle turbine eoliche negli anni scorsi e come lo è ancora oggi. Non esiste generazione di energia senza rotazione, perciò non esiste potenza...
Quale accoppiamento è quello giusto?
Spiegazione del significato degli accoppiamenti ISO per alberi e fori standard
Verifica dei torsiometri a flangia HBM usando il segnale shunt ed il punto zero
Sovente, gli utenti chiedono se sia possibile continuare ad usare un torsiometro a flangia che non sia stato utilizzato per un lungo periodo di tempo.
L'uso dei torsiometri a flangia negli impianti di generazione dell'energia
Il sempre maggior fabbisogno di energia nel mondo, combinato alle altrettanto crescenti richieste di impianti di generazione di energia in termini di impiego economico delle risorse e protezione dell'ambiente, determina il...
Giunti e parti di montaggio per applicazioni della coppia — una guida per la selezione
Quale giunto è quello giusto?
Il torsiometro a flangia è un trasduttore di precisione che consente di raggiungere incertezze di misura molto basse. Tuttavia, per ottenere questo obiettivo si devono soddisfare speciali...
Misurazione della potenza su grandi trasmissioni con motori a combustione
I moderni concetti di propulsione con grandi motori a combustione, richiedono la risposta precisa e veloce dei sistemi di controllo del motore (p. es. alimentazione del carburante) per reagire alle brusche variazioni di carico....
Trasmissioni navali a bassa emissione. I torsiometri aiutano ad ottimizzare l'efficienza
L'integrazione della tecnologia di misura nella linea di trasmissione fornisce un efficiente controllo dei motori navali. I torsiometri HBM aiutano ad ottimizzare l'economia di propulsione della nave ed a proteggere l'ambiente.
Sistema di alta precisione per misurare la coppia
Oggetto di questo articolo è lo sviluppo di un sistema di misura senza contatto della coppia, con un amplificatore a frequenza portante.
Risultati da 1 a 10 su 11