Rapporti Applicazione sull'Analisi Sperimentale delle Sollecitazioni
Strain Gauges for a beautiful smile
Strain gauges can be used for measuring almost anything, even strain in braces. Watch our video!
Prova di Charpy: il Politecnico di Milano si affida all'apparecchiatura HBM per l'acquisizione dati ad alta velocità
I ricercatori italiani hanno scelto il sistema ad alta velocità HBM GEN7t per migliorare l'affidabilità e la precisione dell'acquisizione dati nelle prove di resilienza Charpy.
Apertura Sicura del Paracadute: Estensimetri HBM a bordo di un razzo sperimentale
Ogni anno una squadra dell'associazione aeronautica "CLES-FACIL" sviluppa un razzo sperimentale per investigare importanti questioni scientifiche. In un progetto per calcolare la forza esercitata sul razzo dall'apertura del...
Le prestazioni dell'F-35 usufruiscono del programma di prove strutturali integrate della BAE Systems
La BAE Systems migliora le prestazioni del nuovo aereo da combattimento multiruolo F-35 Joint Strike Fighter, mediante le prove strutturali integrate e la riduzione dei rischi dello FTI.
I produttori USA utilizzano l'acquisizione rapida dei dati per migliorare la capacità di produzione
Così come le aziende manifatturiere di tutto il mondo cercano di migliorare la qualità dei propri prodotti, i ricercatori USA hanno utilizzato l'apparecchiatura di acquisizione dati HBM per assicurarsi la competitività...
Monitoraggio dei carichi nella Olympiahalle di Monaco
I concerti odierni, specialmente quelli di musica pop, diventano sempre più stravaganti ed impegnativi. Di conseguenza, le attrezzature usate dagli artisti diventano sempre più grandi e pesanti. Essendoci un limite al carico...
Stabiliti nuovi record sul mare: La più veloce barca a vela del mondo usa QuantumX
Il francese Alain Thébault ha perseguito da decenni il suo sogno di costruire la più veloce barca a vela del mondo. Per rendere questo sogno una realtà, Thébault si è costantemente affidato a tecnologie all'avanguardia. Quando ci...
Tecnologia di misura nell'ingegneria ferroviaria
Per l'omologazione dei veicoli ferroviari sono necessarie prove approfondite. Esse comprendono verifiche complesse quali, ad esempio, la misurazione delle forze intercorrenti fra le ruote e le rotaie, le accelerazioni dei molloni...
Una Università spagnola sviluppa delle prove con apparecchiature HBM su travi di cemento rinforzato esternamente
Il team di ricerca strutturale della Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcellona, Spagna, ha sviluppato delle prove per determinare le sollecitazioni nelle travi di cemento da usare nelle costruzioni.
Le prove,...
DB Minden sta provando gli estensimetri ottici della HBM
Per l'approvazione dei nuovi veicoli ferroviari sono obbligatorie molte prove e controlli. Ciò comporta dei percorsi di prova con set di ruote che permettano la misurazione delle forze fra le ruote ed i binari. Attualmente, la DB...
Risultati da 1 a 10 su 33
Desiderate vedere qui la Vostra applicazione?
Condividete con noi un caso di studio con i prodotti HBM!