Sensori ottici della HBM

Nuovi orizzonti per le vostre misurazioni... La catena di misura ottica della HBM

Utilizzate ora le molte nuove possibilità offerte dalla tecnologia dei sensori ottici – e dalla sperimentata affidabilità della HBM. Determinate la sollecitazione in componenti ed in ambienti ove le tecnologie convenzionali hanno raggiunto i loro limiti.

Prove affidabili e sicure anche per i nuovi materiali con più elevati livelli di deformazione od alto numero di cicli di carico, forte sollecitazione elettromagnetica od in ambienti altamente esplosivi.

Misura di deformazioni con la tecnologia dei sensori a fibra ottica (sensori a fibra di Bragg) – il principio di funzionamento!

Misurare con la luce: un ricco pacchetto di vantaggi

  • Riduzione dei costi di installazione
    ...perché una singola fibra può gestire molteplici misurazioni.

    Approfittate del ridotto impegno di cablaggio. Su una singola fibra si possono integrare molti estensimetri ottici HBM. La catena di misura ottica si adatta individualmente alle Vostre esigenze.

  • Risultati di misura altamente precisi
    ...anche con i materiali e gli ambienti più difficili

    Gli estensimetri ottici permettono di effettuare prove di fatica sui componenti. Le prove di sollecitazione possono essere condotte perfino su materiali con elevato livello di deformazione e per un alto numero di cicli di carico. Si ottengono risultati di prova congrui ed accurati anche in condizioni ambientali avverse, per esempio in sistemi sotto alta tensione.

  • Acquisizione affidabile dei dati -

    ... qualsiasi sia la distanza fra gli estensimetri ottici ed il sistema di misura.

    Con gli estensimetri ottici gli effetti dei lunghi cavi di collegamento sui risultati di prova è trascurabile. Anche se il sistema di acquisizione dista molte centinaia di metri dai punti di misura, l’impiego della tecnologia a sensori ottici non influenza negativamente la qualità dei risultati di prova.

Rapporti Applicazione

DB Minden sta provando gli estensimetri ottici della HBM

Per l'approvazione dei nuovi veicoli ferroviari sono obbligatorie molte prove e controlli. Ciò comporta dei percorsi di prova con set di ruote che permettano la misurazione delle forze fra le ruote ed i binari. Attualmente, la DB...

Tecnologia e servizi HBM per la costruzione della prima centrale eolica offshore in Germania

L’efficiente generazione di energia elettrica senza inquinamento dell’ambiente assume sempre maggiore importanza in tempi di alti prezzi dei beni e di crescente consapevolezza ecologica dei consumatori.

Sensori Ottici per materiali leggeri

Aumenta l'impiego dei materiali leggeri nelle applicazioni aerospaziali ed in altri settori quali l'ingegneria del traffico e delle costruzioni, l'ingegneria meccanica e la generazione di energia. In particolare risulta che la...

Articoli Tecnici

Allarme precoce dei danni alle pale dei rotori delle turbine eoliche

Per rilevare sufficientemente per tempo i danni alle pale dei rotori delle turbine eoliche per minimizzarne le conseguenze economiche, si deve impiegare un'adeguata tecnologia dei sensori. I sensori devono essere in...

Rilevazione della Deformazione Superficiale con i Flessibili Estensimetri a Fibra di Bragg

Da ora in avanti Vi informeremo regolarmente con gli articoli della serie ‚Rilevazione della Deformazione Superficiale con i Flessibili Estensimetri a Fibra di Bragg.

Estensimetri ottici ed estensimetri elettrici: confronto

Il presente articolo effettua il confronto fra le caratteristiche degli estensimetri ottici e di quelli elettrici, fornendo un orientamento per trovare la soluzione ottimale ai diversi problemi di misurazione.

Misura di deformazioni con i sensori a fibra ottica Bragg

I sensori a fibra ottica Bragg (FOBS) suscitano sempre maggior interesse nel campo dell'analisi sperimentale delle sollecitazioni.

Integrazione strutturale degli estensimetri

La misurazione dei carichi nei moderni materiali compositi comporta speciali requisiti di ingegneria delle misurazioni.

Estensimetri ottici HBM

Estensimetri Ottici HBM

Gli estensimetri ottici brevettati della HBM utilizzano una tecnologia sperimentata, e sono facili da usare.

Interrogators

Interrogatori (strumenti di misura opto-elettronici)

Acquisizione di segnali ottici, statici e dinamici, da 1 a 1.000 misure al secondo.

Software di acquisizione ed analisi catman®AP

Software di acquisizione ed analisi dati catman®AP

Il modulo EasyOptics del software catman®AP consente di eseguire l'acquisizione dati in modo professionale usando gli estensimetri ottici.

Modello per ordinazione di estensimetri ottici (PDF)