Nuovi orizzonti per le vostre misurazioni... La catena di misura ottica della HBM
Utilizzate ora le molte nuove possibilità offerte dalla tecnologia dei sensori ottici – e dalla sperimentata affidabilità della HBM. Determinate la sollecitazione in componenti ed in ambienti ove le tecnologie convenzionali hanno raggiunto i loro limiti.
Prove affidabili e sicure anche per i nuovi materiali con più elevati livelli di deformazione od alto numero di cicli di carico, forte sollecitazione elettromagnetica od in ambienti altamente esplosivi.
Misura di deformazioni con la tecnologia dei sensori a fibra ottica (sensori a fibra di Bragg) – il principio di funzionamento!
Misurare con la luce: un ricco pacchetto di vantaggi
Riduzione dei costi di installazione
...perché una singola fibra può gestire molteplici misurazioni.Approfittate del ridotto impegno di cablaggio. Su una singola fibra si possono integrare molti estensimetri ottici HBM. La catena di misura ottica si adatta individualmente alle Vostre esigenze.
Risultati di misura altamente precisi
...anche con i materiali e gli ambienti più difficiliGli estensimetri ottici permettono di effettuare prove di fatica sui componenti. Le prove di sollecitazione possono essere condotte perfino su materiali con elevato livello di deformazione e per un alto numero di cicli di carico. Si ottengono risultati di prova congrui ed accurati anche in condizioni ambientali avverse, per esempio in sistemi sotto alta tensione.
Acquisizione affidabile dei dati -
... qualsiasi sia la distanza fra gli estensimetri ottici ed il sistema di misura.
Con gli estensimetri ottici gli effetti dei lunghi cavi di collegamento sui risultati di prova è trascurabile. Anche se il sistema di acquisizione dista molte centinaia di metri dai punti di misura, l’impiego della tecnologia a sensori ottici non influenza negativamente la qualità dei risultati di prova.
Rapporti Applicazione
Non sono disponibili articoli tradotti nel periodo di tempo selezionato.
Articoli Tecnici
Non sono disponibili articoli tradotti nel periodo di tempo selezionato.
Gli estensimetri ottici brevettati della HBM utilizzano una tecnologia sperimentata, e sono facili da usare.
Interrogatori (strumenti di misura opto-elettronici)
Acquisizione di segnali ottici, statici e dinamici, da 1 a 1.000 misure al secondo.
Software di acquisizione ed analisi dati catman®AP
Il modulo EasyOptics del software catman®AP consente di eseguire l'acquisizione dati in modo professionale usando gli estensimetri ottici.