Articoli Tecnici
Approfittate della competenza del leader di mercato ...
Apprendimento dei fondamenti della materia, esempi di applicazione, informazioni sui prodotti – vari articoli tecnici e pubblicazioni "Libro Bianco" della HBM concernenti il Controllo del Processo Industriale.
T40B con sistema di misura della velocità di rotazione ed impulso di riferimento
Sul mercato sono disponibili innumerevoli sistemi incrementali di misura della velocità di rotazione. Tuttavia questi sistemi sono intesi unicamente per la pura rilevazione della velocità di rotazione. La combinazione della...
L'imbarazzo della scelta: trasduttori di forza piezoelettrici o basati sugli estensimetri?
Due principi di funzionamento sono diventati dominanti nella misurazione delle forze: Sensori piezoelettrici e trasduttori di forza basati sugli estensimetri (ER). Quando è appropriato l'uno o l'altro principio?
La chiave delle nuove applicazioni: precisione
Efficiente nell'uso: il trasduttore di forza S2M a forma di S. L'impiego dei trasduttori ad alta precisione, ad esempio l'S2M della HBM, offre numerosi vantaggi. I sensori con classe di precisione 0,02 consentono di progettare...
Misurazione della forza di shunt usando le rondelle piezoelettriche di forza CFW
La sensibilità di misura della catena varia in funzione della struttura del dispositivo di presollecitazione. Per esempio, se vengono usati gli elementi di precompressione CPS della HBM, la sensibilità delle rondelle...
Misurazione delle forze nella derivazione della forza: Tre metodi usati nella pratica
Talvolta è vantaggioso misurare le forze nel flusso di derivazione della forza. Quest'articolo presenta tre metodi utilizzati per la misurazione nella derivazione della forza.
Trasduttori di forza basati sugli estensimetri
I trasduttori di forza basati sugli estensimetri hanno un cosiddetto elemento elastico o corpo di carico a cui vengono applicate le forze da misurare.
Sotto il carico, l'elemento elastico genera una deformazione sulla sua...
Alta accuratezza significa alta efficienza
Perché i trasduttori di forza particolarmente accurati aprono nuove aree di applicazione
Tecnologia FDT per amplificatori
Nel 2003, numerose società prestigiose del settore automazione fondarono il Gruppo FDT, allo scopo di creare una interfaccia di comunicazione e di configurazione comune per gli strumenti di campo nella tecnologia...
Nuove soluzioni software HMI per il Monitoraggio di Processo: Un Sistema Modulare
Operabilità e controllo funzionale - sono giusto questi i requisiti che la HBM affronta con le nuove soluzioni software HMI della FASTpress Suite.
Il modo più efficiente per ottenere i risultati di misura:
In questo articolo vengono evidenziati i metodi economicamente più efficienti per l'installazione e l'esercizio delle apparecchiature di prova e misurazione
Risultati da 1 a 10 su 21