Formatura dei Materiali di Base
Maggiore ma affidabile rendimento della produzione
Il maggiore ma affidabile rendimento della produzione può essere ottenuto riducendo i tempi morti ed i guasti. Per questo conviene impiegare prodotti che incorporino tecnologie quali il principio della frequenza portante, il circuito a 6 fili egli amplificatori con tecnologia gate array progettati per incrementare l'affidabilità e la precisione.
Combinando queste tecnologie con un'analisi rapida e potente in tempo reale, si può migliorare il rendimento globale mediante l'ottimizzazione del processo, per produrre un maggior numero di pezzi di alta qualità in un tempo inferiore.
Nell'industria farmaceutica è particolarmente importante l'affidabilità e la sicurezza. Indipendentemente da come si misura: ad alta o bassa velocità, con bassi od alti campi dinamici, potete affidarvi alla tecnologia HBM.
Applicazioni Tipiche
- Pressofusione di resine plastiche per i rivestimenti interni di automobili
- Pressatura di pastiglie per uso farmaceutico e prodotti da banco