Articoli tecnici sulla Misurazione della Coppia
Intelligente: Impiego dei torsiometri a flangia nelle centrali di produzione dell’energia
Il fabbisogno di energia cresce in tutto il mondo. Nel contempo, le centrali di produzione dell’energia devono risparmiare i costosi combustibili fossili e soddisfare i sempre più stringenti requisiti per la protezione...
T12 - New dimensions in torque measurement
HBM's new T12 digital torque measurement system sets new standards in high-precision torque measurement.
Termini ed espressioni per le specifiche dei torsiometri
Termini ed espressioni per le specifiche dei torsiometri (Proprietà metrologiche del sistema di misura della coppia; Condizioni ambientali e limiti di carico)
Sistema di alta precisione per misurare la coppia
Oggetto di questo articolo è lo sviluppo di un sistema di misura senza contatto della coppia, con un amplificatore a frequenza portante.
Investigation of the influence of transducer electronic data sheets (TEDS) on calibration results
The international standard IEEE 1451.4 is the basis for transducer electronic data sheets (TEDS), where information related to the transducer like serial number or nominal sensitivity is stored into a chip inside the transducer....