Casi di Studio sulla Misurazione della Coppia

La HBM è considerata il riferimento mondiale nella tecnologia di misura della coppia. Nei banchi prova, nei compiti di taratura e nel monitoraggio della produzione, i torsiometri HBM garantiscono risultati affidabili — ad esempio nell'industria automobilistica, nelle costruzioni navali e nella produzione dell'energia, per misurare la coppia sui generatori, oltre a molti altri campi di applicazione.

Leggete gli ultimi casi di studio sulla tecnologia di misura della coppia HBM:

Measurement and traceability of torque on large mechanical drives

The optimization of marine engines based on highly accurate and reliable torque measurement, besides enabling significant energy savings, is in line with the steadily increasing requirements of international regulations.

Torsiometro HBM per lo sviluppo di un veicolo controvento all'Università di Stoccarda

La Squadra InVentus dell'università di Stoccarda, Germania, equipaggiata con un torsiometro T22 della HBM, è stata ancora un volta in grado di partecipare con successo alla Aeolus Race (Corsa di Eolo).

Prove degli attuatori col T20WN: Articolo nel 'Lufthansa Magazine'

Nel numero di Novembre 2013 il Lufthansa Magazine vengono trattate le prove degli attuatori utilizzando il torsiogoniometro T20WN della HBM.

La scelta della giusta apparecchiatura di prova aiuta la produzione dei motori elettrici ad alta efficienza

Lo sviluppo e la produzione dei motori elettrici ad alta efficienza richiede ulteriori ricerche. Una delle più importanti aree di prova è la misurazione della coppia.

Come i Torsiometri Aiutano ad Ottimizzare le Trasmissioni Ibride per Autobus ed Autotreni

Gli OEM automobilistici usano solitamente i propri banchi prova od attrezzature speciali per sviluppare, caratterizzare e provare i motori dei veicoli. Poiché la tecnologia ibrida gioca un ruolo sempre maggiore nella...

New generation of high-speed engine dynamometers

The Australian company Dyno Dynamics is working on a new generation of high-speed engine dynamometers. The heart of the dynamometers: The T40B torque transducer from HBM.

Banco prova motori elettrici adatti alla EtherCAT - con il TIM-EC

Alla Dynosens era necessaria una interfaccia per collegare il suo torsiometro T40B ad un bus di campo EtherCAT. La soluzione: il TIM-EC della HBM.

Dati di misura accurati con i torsiometri HBM T40 per lo sviluppo dei prodotti alla Sisu Axles

Per lo sviluppo di assali più duraturi e di maggior capacità, il costruttore finlandese Sisu Axles ha equipaggiato il suo nuovo banco prova con i torsiometri della HBM.

HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova

La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...

Guida più comoda grazie ai PME

Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...

Risultati da 1 a 10 su 22

1

2

3

Prossima >