Casi di Studio sulla Misurazione della Coppia

La HBM è considerata il riferimento mondiale nella tecnologia di misura della coppia. Nei banchi prova, nei compiti di taratura e nel monitoraggio della produzione, i torsiometri HBM garantiscono risultati affidabili — ad esempio nell'industria automobilistica, nelle costruzioni navali e nella produzione dell'energia, per misurare la coppia sui generatori, oltre a molti altri campi di applicazione.

Leggete gli ultimi casi di studio sulla tecnologia di misura della coppia HBM:

Dati di misura accurati con i torsiometri HBM T40 per lo sviluppo dei prodotti alla Sisu Axles

Per lo sviluppo di assali più duraturi e di maggior capacità, il costruttore finlandese Sisu Axles ha equipaggiato il suo nuovo banco prova con i torsiometri della HBM.

HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova

La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...

Guida più comoda grazie ai PME

Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...

Il torsiometro T10F garantisce l'ottimizzazione dell'algoritmo di controllo della INVT

La società cinese INVT ha utilizzato il torsiometro T10F e l'amplificatore MP60 della HBM per misurare la coppia e la velocità di un motore elettrico controllato da un variatore di frequenza (VFD), allo scopo di ottimizzarne le...

Trasmissioni dei veicoli efficienti con la tecnologia di misura nel componente originale

Le trasmissioni dei veicoli diventano ottimali allorché il treno cinematico ed il controllo del motore si sposano perfettamente. La coppia nella zona di transizione dal motore alla trasmissione determina la progettazione dei...

Lunga vita operativa e brevi tempi di fermo macchina con la tecnologia di misura HBM

La HBM supporta con la tecnologia di misura allo stato dell'arte i mercati in crescita molto promettenti come quello dell'energia eolica. Per aumentare l'efficienza delle centrali eoliche sono richieste soluzioni complete con la...

In prova: Generatori per turbine eoliche della The Switch

Maggior certezza dei risultati di misura con un torsiometro a flangia della HBM

Il torsiometro T40 nel banco prova APL

Il fornitore indipendente di servizi APL possiede oltre 70 banchi prova allo stato dell'arte per motori e componenti, basati sulla tecnologia di misura HBM.

Tecnologia di misura HBM sui banchi prova: Misurazione di coppie dinamiche su turbine idrauliche

Come si può misurare la coppia in modo più affidabile ed efficiente? Un ben noto costruttore di banchi prova per turbine idrauliche crede in un nuovo concetto: invece di impiegare un trasduttore di forza per rilevare la coppia...

Siemens: Banco prova dinamico per la trasmissione dell'asse posteriore degli autocarri, fornito alla SCANIA

Quale partner dell'industria automobilistica, con la sua Divisione Prova veicoli e Sistemi di ispezione la Siemens A&D fornisce soluzioni innovative per provare i veicoli ed i loro componenti in tutto il mondo. Usando l'ultima...

Risultati da 1 a 10 su 15

1

2

Prossima >

Newsletter HBM sulla Misurazione della Coppia
Libro Bianco e Know-how esclusivamente per Voi

Desiderate vedere qui la Vostra applicazione?

Condividete con noi un caso di studio con i prodotti HBM!

Prego, contattateci ...