Monitoraggio della Produzione

La tecnologia di misura HBM trova largo impiego in numerose applicazioni speciali per il monitoraggio della produzione.

Durante il monitoraggio della produzione, la strumentazione di misura è direttamente integrata in quella di produzione o nel processo di produzione. Le applicazioni tipiche comprendono la determinazione della viscosità tramite la coppia, oppure il monitoraggio delle operazioni di avvitamento misurando la coppia e l'angolo di rotazione.

Inoltre, si ha un'ampia gamma di applicazioni speciali che, per esempio, spaziano dalla produzione di inalatori alla regolazione della coppia in treni di laminazione per acciaio.

In modo analogo si effettuano le misurazioni di avvitamento dei coperchi di recipienti riempiti di materiale. Ad esempio, nel caso di medicinali, la misurazione della coppia assicura la perfetta chiusura dei flaconi, prevenendo così la contaminazione del contenuto, la cui alterazione è un notevole rischio per la salute.