Misurazione Forze: Tutto ciò che si deve sapere. Articoli tecnici, seminari, know-how, consigli e suggerimenti.

Forza: effettivamente una delle grandezze di misura più importanti e più spesso misurata. Tuttavia, allorché si misura la forza nei banchi prova o nei controlli di processo industriali, sorgono in continuazione le seguenti domande:

  • Tecnologia piezoelettrica od estensimetrica - qual'è la scelta giusta per la misurazione delle forze?
  • Come misurare la forza in una derivazione (shunt) di forza - cioè completamente senza usare un trasduttore di forza?
  • Come configurare l'apparecchiatura di misura e prova per garantire la corretta misurazione delle forze?
  • Cosa si deve considerare riguardo all'argomento incertezza di misura?

Le nostre pagine bianche e lezioni forniscono importanti suggerimenti e consigli per consentirvi di misurare correttamente la forza.

Termini tecnici spiegati chiaramente e semplicemente:

Approfittate del nostro pratico glossario in linea per cercare la più importante terminologia tecnica concernente la misurazione della forza.

Al glossario delle forze ...

Pagine Bianche sulla Misurazione della Forza

L'imbarazzo della scelta: trasduttori di forza piezoelettrici o basati sugli estensimetri?

Due principi di funzionamento sono diventati dominanti nella misurazione delle forze: Sensori piezoelettrici e trasduttori di forza basati sugli estensimetri (ER). Quando è appropriato l'uno o l'altro principio?

Misurazione delle forze nella derivazione della forza: Tre metodi usati nella pratica

Talvolta è vantaggioso misurare le forze nel flusso di derivazione della forza. Quest'articolo presenta tre metodi utilizzati per la misurazione nella derivazione della forza.

Trasduttori di forza basati sugli estensimetri

I trasduttori di forza basati sugli estensimetri hanno un cosiddetto elemento elastico o corpo di carico a cui vengono applicate le forze da misurare.

Sotto il carico, l'elemento elastico genera una deformazione sulla sua...

Alta accuratezza significa alta efficienza

Perché i trasduttori di forza particolarmente accurati aprono nuove aree di applicazione

Caratteristiche importanti dei trasduttori di forza

Come evitare gli errori di misura quando si misurano le forze?

È essenziale interpretare correttamente le caratteristiche più importanti dei trasduttori di forza.

Trasduttori di forza, deformazione e pressione basati sugli estensimetri a foglio e sul principio di misura piezoelettrico per l'impiego in applicazioni industriali

Alla sensorica dei processi industriali è sempre maggiormente richiesta sia una più rapida gestione dei dati che misurazioni sempre più accurate e, nel contempo, i costruttori si attendono la costante affidabilità del controllo...

Misurazione della Forza basata sulla tecnologia piezoelettrica

Trasduttori piezoelettrici di forza: 5 regole per l'installazione ed il montaggio

I trasduttori piezoelettrici di forza sorprendono per il loro alto livello di affidabilità e flessibilità. L'installazione e l'esercizio sono semplici. Ma, come per tutte le altre tecnologie, per ottenere la massima precisione di...

Sensori ad estensimetri o piezoelettrici? Un confronto

Nella misurazione di grandezze meccaniche quali forze, deformazioni, pressioni e coppie vengono impiegati differenti principi di misura. Ma nell'ambiente industriale le più comuni tecnologie per queste applicazioni sono il...

L’effetto piezoelettrico e le sue applicazioni

Apprendete le basi della tecnologia piezo scaricando: " L'effetto piezo e i suoi effetti"

Trasduttori di forza HBM

Seminari HBM sull'argomento misurazione della forza