Le "TUTTOFARE" della Arburg - macchine per pressofusione di ultima generazione.
Le "TUTTOFARE" della Arburg - macchine per pressofusione di ultima generazione.

Processi efficienti grazie alla tecnologia di misura standardizzata: la ARBURG si affida completamente al QuantumX della HBM per i propri servizi

Rapida manutenzione delle macchine presso la sede del cliente, migliore efficienza nella produzione: la ARBURG, uno dei costruttori mondiali di macchine per pressofusione, si affida all'acquisizione dati usando il QuantumX della HBM per i compiti di prova sia per la produzione che per i servizi. I vantaggi offerti dalla soluzione combinata: piena integrazione con le procedute ed i processi quotidiani, nonché massima flessibilità.

Gli oggetti di plastica di alta qualità sono onnipresenti nella nostra vita quotidiana. Che si tratti di componenti automobilistici, per imballaggio o per la tecnologia medicale - grazie alla moderne macchine per stampaggio ad iniezione non esistono limiti alla creatività degli ingegneri e progettisti nella formatura delle materie plastiche.

Le macchine per pressofusione della ARBURG garantiscono la massima qualità nella formatura delle materie plastiche nel mondo. Con oltre 2.150 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda con quartier generale in Germania è impegnata a fornire una costante innovazione al mercato.

Le continue prove e misurazioni nello sviluppo, produzione e servizi è la chiave del successo dell'azienda. La ARBURG non scende a compromessi quando si tratta di apparecchiature di prova e misurazione ed ha definito il sistema di amplificatori QuantumX quale apparecchiatura di prova standard da utilizzare in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Ciò significa: la ARBURG impiega i dati di misura acquisiti col QuantumX sia per lo sviluppo e la produzione che per i propri servizi. La risultante banca dati aziendale crea trasparenza, apportando sostanziale efficienza ed aumento della qualità.

QuantumX MX440A come strumento di servizio globale

La valigia di servizio ARBURG comprendete il modulo QuantumX M440A.
La valigia di servizio ARBURG comprendete il modulo QuantumX M440A.

La ARBURG usa il modulo amplificatore QuantumX MX440A come strumento di servizio per la configurazione e la regolazione delle sue macchine per pressofusione. I servizi devono essere flessibili per consentire che gli intervalli di manutenzione ciclica presso la sede del cliente siano gestiti efficientemente. Qui il QuantumX è convincete in ogni suo aspetto: i trasduttori vengono identificati immediatamente grazie al pieno supporto di TEDS. La misurazione può essere lanciata immediatamente non richiedendo alcuna complessa parametrizzazione. Inoltre, i collegamenti universali forniti dal QuantumX supportano tutte le comuni tecnologie dei trasduttori.

Ulteriori vantaggi sono l'alta qualità delle misure, le dimensioni compatte, la connessione Ethernet per notebook e - di non minor importanza - l'integrazione opzionale di software proprietario. In ogni strumento è memorizzato elettronicamente un certificato di taratura di fabbrica (working standard calibration certificate) - la prova dell'alta qualità.

Kit di Servizio comprendente il sensore, l'amplificatore ed il software

La ARBURG ha sviluppato anche una completa "Valigia di Servizio" per i propri tecnici dell'assistenza. Essa comprende l'amplificatore MX440A e quattro sensori per misurare pressione, spostamento, velocità e forza. I dati di taratura dei sensori sono memorizzati nell'aggiornato chip TEDS del connettore. Il kit comprende anche un CD con il con il software di acquisizione dati sviluppato dalla ARBURG specificamente per questo scopo ed il manuale operativo.

Il Kit di Servizio è un utile strumento di assistenza per la configurazione e la regolazione delle macchine per pressofusione della ARBURG, utilizzato in tutto il mondo. Esso permette l'efficiente manutenzione presso la sede del cliente con un comprovato livello di qualità - e garantisce la vita operativa estremamente lunga delle macchine ARBURG.

Flessibile carrello di misura per l'assemblaggio finale parzialmente automatizzato

Il QuantumX viene usato dalla ARBURG anche per altre applicazioni - ad esempio per il flessibile assemblaggio finale. Qui l'azienda utilizza l'amplificatore MX840A il quale - a seconda delle esigenze - è disponibile sul carrello di misura ovunque sia necessario durante il processo di produzione.

Processi efficienti grazie ad un amplificatore standardizzato

Il flessibile carrello di misura della ARBURG comprendente il modulo  QuantumX M840A.
Il flessibile carrello di misura della ARBURG comprendente il modulo QuantumX M840A.
Il flessibile carrello di misura con controllo a schermo tattile ed integrazione WLAN.
Il flessibile carrello di misura con controllo a schermo tattile ed integrazione WLAN.

La ARBURG sfrutta il sistema di amplificatori QuantumX per ottenere la qualità costantemente elevata in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto - dallo sviluppo alla produzione ed all'assistenza.

La standardizzazione del sistema di amplificatori porta innegabili vantaggi all'azienda. L'elevata flessibilità del sistema QuantumX riduce notevolmente il tempo richiesto alle prove ed alla manutenzione. Inoltre, la ARBURG trae vantaggio dal miglioramento del processo. Il QuantumX consente la raccolta centralizzata dei dati di misura, un obbligo per la certificazione ISO9001. Con la standardizzazione ed armonizzazione di tutti i suoi processi, la ARBURG migliora l'efficienza ed utilizza processi senza supporto cartaceo.

Qualità al vertice, lunga vita operativa, impiego affidabile presso la sede del cliente: le macchine della ARBURG garantiscono prodotti pressofusi di alta qualità in tutto il mondo. L'alta qualità "made by ARBURG" è sicura e ben documentata grazie al largo impiego della tecnologia di misura e prova della HBM.

Sistema di Acquisizione Dati QuantumX