Misurazioni sulla carrozzeria: MAGNA STEYR si affida a QuantumX
HBM è stata scelta dalla MAGNA STEYR quale fornitore per la completa catena di misura comprendente i trasduttori di spostamento, il sistema di acquisizione dati universale QuantumX ed il software catman®AP.
MAGNA STEYR è uno dei principali partner mondiali dei costruttori di autoveicoli (OEM) per lo sviluppo e la produzione di veicoli completi. I suoi servizi spaziano dalla fase di progettazione, proseguono con lo sviluppo di moduli e sistemi, e giungono al veicolo completo.
Molti anni di esperienza nella completa ingegnerizzazione di veicoli e nella qualità della produzione, confermati da molteplici riconoscimenti, rendono la MAGNA STEYR il primo contatto degli OEM nel mondo. Nella scelta dei suoi collaboratori la MAGNA STEYR focalizza l'eccellenza della qualità e la massima affidabilità - ed è per questi motivi che recentemente ha scelto QuantumX della HBM.
Nel reparto Body & Trim Engineering esperti ingegneri hanno sviluppato la carrozzeria, il più grande componente del veicolo. Per garantire anche in futuro l'elevata precisione richiesta a questo compito di sviluppo, si doveva trovare una potente soluzione per le misurazioni sulla carrozzeria. La scelta per la completa catena di misura, comprendente i trasduttori di spostamento, cadde sulla HBM col sistema di acquisizione dati universale QuantumX ed il software catman®AP.
Misurazioni precise per la perfetta progettazione del veicolo
Misurare la rigidità della carrozzeria è essenziale per la verifica e la validazione della struttura del veicolo. Esisitono diversi metodi di prova, fra cui la misurazione globale della rigidità, le cui specifiche di prova sono assegnate dagli OEM.
La carrozzeria viene fissata in quattro punti - in questo caso alle torrette delle sospensioni - ad una piastra di misura ed assoggettata ad una coppia statica predefinita mediante un braccio di torsione a comando idraulico.
Le misurazioni di spostamento fra la piastra di misura e l'oggetto in prova permette di effettuare valutazioni sulla rigidità della carrozzeria. In molti casi i valori nominali per la rigidità sono già predefiniti (p.es. 50 000 Nm / °). I punti di misura vengono individuati mediante un modello di calcolo basato su FEM. Una coppia predeterminata (p.es. 3 000 Nm) fa scattare l'acquisizione dati usando il software di misura catman®AP.
I dati vengono comodamente scaricati dal sistema per effettuarne l'analisi. Le accurate misurazioni vengono impiegate anche per la validazione e per affinare i modelli di calcolo FEM. L'allestimento dell'impianto di prova varia da veicolo a veicolo e da OEM ad OEM e, parimenti, variano i requisiti e gli utensili per ogni compito di misura.
QuantumX nel laboratorio della MAGNA STEYR
MAGNA STEYR effettua tutte le misurazioni sulla carrozzeria nel laboratorio del proprio stabilimento. A tal scopo furono allestiti due sistemi di prova, ciascuno comprendente da 40 a 50 sensori induttivi di spostamento con TEDS e 7 amplificatori di misura universali QuantumX MX840.
MAGNA STEYR si affida a catman®AP per l'acquisizione dei dati - il confortevole software per la facile e professionale acquisizione dei dati.
MAGNA STEYR ha già utilizzato apparecchiature di prova HBM in passato. Ed è stata la precedente e positiva esperienza a favorire la decisione di affidarsi alla HBM anche in futuro. Il nuovo QuantumX, in combinazione con la tecnologia TEDS ed i sensori di spostamento di recente taratura, permettono di risparmiare tempo ad ogni nuovo ciclo di prova e, in particolare, assicurano una significativa riduzione della cadenza degli errori.
MAGNA STEYR è anche notevolmente soddisfatta del supporto clienti pre e post vendita della HBM.


![[Translate to Italiano:] MAGNA STEYR uses HBM's QuantumX for data aquisition. [Translate to Italiano:] MAGNA STEYR uses HBM's QuantumX for data aquisition.](fileadmin/mediapool/Applications/testmeasurement/magna_001.gif)