Prove dell'efficienza della trazione elettrica con la HBM

La soluzione HBM per le Prove eDrive: Miglioramento del rendimento per la trazione del futuro
Il futuro appartiene ai veicoli a trazione elettrica - ma la gamma di auto elettriche è tuttora limitata. Il miglioramento del rendimento dei motori elettrici svolge un ruolo fondamentale. Tuttora un problema: I comuni metodi usati per provare l'efficienza dei motori elettrici forniscono solo risultati inadeguati. La situazione risulta alquanto diversa allorché si utilizza l'innovativa soluzione per le prove eDrive della HBM:
Il nostro "power duo", comprendente il torsiometro a flangia T12 ed il sistema di acquisizione dati Genesis HighSpeed, consente la misurazione sincrona e dinamica dei segnali meccanici ed elettrici. I vantaggi per Voi: maggior significato e pieno controllo dei propri dati di misura - a costi ridotti.
Miglioramento dell'efficienza della trazione elettrica
I veicoli a trazione elettrica hanno finora vissuto in disparte. Ma, a causa della sempre minor disponibilità di petrolio, dell'aumento dei prezzi del carburante e della maggior consapevolezza ambientale, il futuro appartiene ai veicoli a trazione elettrica. Tuttavia, per conquistare il mercato di massa, si deve migliorare l'efficienza di questi veicoli. La coppia HBM di successo, Genesis HighSpeed e torsiometro T12, stanno contribuendo a questo sforzo.
I veicoli a funzionamento elettrico esistono già da oltre un secolo (!). Ma la limitata autonomia, l'insufficiente tecnologia delle batterie e la scarsa efficienza hanno ostacolato la loro diffusione. Il requisito principale per l'ulteriore espansione dei veicoli elettrici è il miglioramento del rendimento: da un lato maggior potenza delle batterie e veicoli più leggeri, dall'altro una significativa riduzione della perdita di preziosa energia.
Webinari HBM: Prove di Rendimento della Trazione Elettrica
Continuous and synchronous acquisition of electrical and mechanical power. Beyond the numbers a traditional power meter computes, the GEN DAQ based eDrive test solution from HBM also delivers raw data. The HBM solution allows in-detailed analysis and result verification in demanding motor / inverter test setups.
The original webinar was held on November 28th 2012.
Please log-in below to view the webinar.
Login alla Comunità di Esperti
Prove dell'efficienza: I metodi comuni forniscono scarsi risultati
Attualmente, per misurare l'efficienza dei motori elettrici si usano normalmente analizzatori di potenza all'ingresso del motore e torsiometri alla sua uscita. La differenza fra la potenza elettrica e la risultante potenza meccanica generata dal motore elettrico costituisce la perdita di energia.
Tuttavia, in tal modo non si possono stabilire le cause di tali perdite. Inoltre, la strumentazione di misura che generalmente proviene da differenti produttori, deve essere laboriosamente sincronizzata prima di effettuare la prova. Ciò comporta frequentemente degli errori di misura. Le misurazioni di potenza altamente dinamiche con oltre 50 rilevazioni al secondo sono anche tecnicamente difficili. Un ulteriore problema con gli attuali analizzatori di potenza è che essi forniscono semplicemente i risultati finali. Ma sono precisamente i dati grezzi intermedi che possono fornire conoscenze importanti durante la ricerca di base, al fine di comprendere il processo per poi ottenere maggior efficienza.
La soluzione HBM: Valutazione precisa delle prove di efficienza della trazione elettrica
La HBM promette ora un rimedio: la combinazione del sistema di acquisizione dati Genesis HighSpeed con il torsiometro T12. Con questo duo perfettamente accordato è possibile effettuare prove a lungo termine con caratteristiche accuratamente definite e senza la laboriosa sincronizzazione preliminare. Diventano perciò un gioco da ragazzi le misurazioni continue della durata fino ad un'ora e con velocità di fino ad un milione di misure al secondo per canale.
Apparecchiature di misura HBM in un banco prova per motori a combustione e motori elettrici presso l'Università Tecnica di Darmstadt, Istituto per i Motori a Combustione ed i Sistemi di Trazione dei Veicoli (Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe)
I risultati grezzi diventano quindi disponibili per la precisa valutazione degli sviluppatori. Con tale base si possono ottenere preziose cognizioni per ottimizzare l'efficienza dei sistemi di trazione elettrica. Inoltre, la HBM soddisfa anche i desideri degli utenti concernenti i risultati dei calcoli per i nuovi sistemi con i conseguenti nuovi sviluppi.
Casi di Studio sulle Prove eDrive con la HBM
Prove su automobili elettriche ed ibride: HBM, un partner chiave della società francese GreenMot
Le prove sui motori elettrici presentano una nuova sfida concernente le misurazioni. La società di sperimentazione francese GreenMot ha optato per l'innovativa soluzione per prove eDrive della HBM.
Pagine Bianche sulle Prove eDrive con la HBM
Sette preconcetti errati sulla prova dei motori elettrici
Sveliamo i sette principali preconcetti errati concernenti le prove eDrive (trazione elettrica) - e come migliorare le vostre prove sui motori elettrici rendendole molto più affidabili.