Tecnologia di pesatura in Asia: Velocità e qualità sono di primaria importanza

Qualità e precisione: Anche in Asia la HBM si focalizza sulla strategia di "prima della classe".

L'Asia è in pieno boom - lo stesso vale per il mercato della tecnologia di pesatura.
Ma non tutte le società sono state in grado di trarre profitto da questo sviluppo dinamico del mercato. Solo quelle che possono adattarsi alle esigenze locali possono penetrare nel difficile ambiente competitivo asiatico. E ci sono altri fattori di successo: Velocità, innovazione e qualità. La HBM ha da lungo tempo successo nei mercati asiatici con il proprio stabilimento di produzione ed i propri uffici vendita.

Questi numeri impressionano: la HBM ha raggiunto una crescita a due cifre ogni anno per il suo ramo di tecnologia di pesatura in Asia. Perfino nell'anno di crisi 2009, quando tutti gli altri mercati mostravano cifre negative, la Cina registrava ancora una certa crescita, poi accelerata a velocità record alla fine della crisi. Non ci sono dubbi: l'Asia, e soprattutto la Cina, sono pertanto il motore di crescita numero uno nel modo della tecnologia di pesatura.

La HBM è già presente nel mercato asiatico fin dagli anni 80 - e dal 1977 ha la propria fabbrica a Suzhou, 100 km ad occidente di Shanghai. Questa fabbrica fornisce tutto il mondo con celle di carico di alta qualità e prezzo conveniente, ed ha perciò sviluppato le basi per il successo delle vendite della società in Cina ed Asia.

Caselli di pedaggio cinesi per la tecnologia di pesatura HBM

Le celle di carico HBM sono molto popolari per le "applicazioni classiche" di costruzione delle macchine di pesatura. La cella di carico a torsione anulare RTN è usata, ad esempio, nelle pese a ponte dei grandi caselli di pedaggio delle autostrade cinesi. Sempre più numerosi e nuovi settori stanno impiegando le celle di carico HBM, come l'industria alimentare: Olii, bevande, latte, shampoo, soia e salsa di ostriche sono esempi di liquidi che possono essere distribuiti con precisione ed affidabilità ai consumatori asiatici grazie alla tecnologia di pesatura HBM.

I prodotti HBM vengono usati a livello mondiale anche nelle apparecchiature medicali.
A Taiwan, la cella di carico da piattaforma SP4 è integrata nei letti d'ospedale per informare in qualsiasi momento il personale medico sul peso dei pazienti. La cella di carico PW6C viene usata nel Laboratorio Medico di Singapore per misurare i componenti estranei nel sangue umano. E la cella di carico PW10A è usata nelle bilance per neonati in numerosi ospedali.

Le innovazioni vengono accettate più rapidamente in Asia

Che origine ha questo grande successo delle celle di carico HBM nel mercato asiatico? Esso è dovuto al costante impegno di innovazione e qualità, come spiega Timo Ren, international product manager della HBM China: "Il mercato asiatico reagisce molto più rapidamente alle innovazioni ed alle nuove tendenze di altre regioni del mondo". Ren aggiunge anche che solo le società che forniscono qualità e prodotti altamente sofisticati possono sopravvivere in questo mercato.

Ci sono numerosi esempi. I costruttori di bilance in Asia stanno già usando le moderne celle di carico con l'elevata classe di precisione C6, la quale consente lo sviluppo di numerose nuove applicazioni della tecnologia di pesatura. Anche la digitalizzazione è qui ampiamente avanzata: La metà di tutte le celle di carico digitali del tipo C16i prodotte dalla HBM vengono vendute in Asia. Ed anche la nuova cella di carico asettica PW27, che definisce i più alti standard igienici, ha già incontrato un'ampia accettazione dai clienti asiatici.

Oltre ai prodotti standard commercializzati a livello globale, gli ingegneri della HBM China hanno sviluppato anche alcuni prodotti specifici per il mercato asiatico - ad esempio la cella di carico SP5 per pesatrici multitesta a combinazione e la cella di carico a forma di S tipo S40A usata principalmente negli impianti di miscelazione del cemento.

Prima della classe: Nessun compromesso sulla qualità

La HBM si è focalizzata sull'assoluta qualità dei propri prodotti ormai da decenni.
Invece, numerosi concorrenti degli estremamente competitivi mercati asiatici cercano di offrire prodotti meno costosi con la corrispondente perdita di precisione, durata e gestione. Una strategia che non entrerà mai in discussione per la HBM.
Produzione della tecnologia di pesatura in Cina o Germania - le direttive di qualità alla HBM sono identiche. I clienti possono pertanto contare su una qualità al vertice in tutto il mondo.

"Continueremo a perseguire costantemente la nostra strategia di "primi della classe". Indifferentemente da luogo dove produciamo le celle di carico, sia esso la Germania o la Cina: Noi possiamo garantire ai nostri clienti che la qualità dei prodotti è costantemente elevata e che vengono soddisfatte pienamente le normative applicate in tutto il mondo - a prezzi che sono assolutamente in linea col mercato."

Timo Ren, Product Manager, della HBM China