Misurazione del peso con fiducia: Articoli tecnici, know-how, consigli e suggerimenti

Le celle di carico garantiscono dei risultati corretti in molte applicazioni. Tuttavia, quando si installano, valutano ed usano le celle di carico, è necessario prendere in considerazione alcune condizioni generali.

I nostri articoli forniscono consigli ed informazioni su come installare correttamente le celle di carico.

Fondamenti sulla Misurazione del Peso

Progettazione Strutturale dei Sistemi di Pesatura per Serbatoi

Per l'installazione delle celle di carico sui serbatoi si devono seguire alcune regole. Mediante degli esempi vengono presentate in modo stilizzato le tipiche strutture dei serbatoi.

Antisovraccarico - buona protezione per le celle di carico

La complicazione strutturale di una protezione da sovraccarico specificamente progettata è sempre giustificabile, quando la cella di carico deve operare alla sua massima capacità ed il rischio di sovraccarico è sempre presente....

Impiego dei moduli di pesatura per evitare gli errori di introduzione della forza nelle celle di carico

Usando parti di montaggio adeguate si possono evitare gli errori di introduzione del carico. La cella di carico e le parti di montaggio formano un'unità funzionale complessa: il modulo di pesatura. I moduli di pesatura HBM...

Introduzione del carico nelle celle di carico - Consigli per gli utenti

La corretta applicazione del carico sulle celle di carico è il prerequisito per ottenere precisi risultati di misura. Che si tratti della direzione del carico, della struttura di supporto o degli accessori di montaggio –...

Come funziona una cella di carico a trave in flessione?

Le celle di carico a trave in flessione sono i tipi di celle di carico più diffusi. Leggete questo articolo per approfondire la conoscenza dei vantaggi e proprietà delle travi in flessione.

Norme e certificazioni sulla misurazione del peso

La pesa a ponte virtuale: nuove tendenze da prendere in considerazione

I requisiti legali da rispettare quando si opera con le pese a ponte per veicoli stanno diventando sempre più impegnativi e possono essere raggiunti solo usando strumentazione di pesatura all'avanguardia. La nostra animazione...

IP69K: il massimo grado di protezione attualmente possibile. Disponibile il video!

Quando le celle di carico vengono usate in ambienti ostili, è cruciale la scelta del giusto grado di protezione. La HBM offre celle di carico fino al più alto grado di protezione: IP69K. Il nostro video dimostra quanto una cella...

Il certificato ATEX - spiegato interattivamente

L'adeguata protezione dagli ambienti esplosivi gioca un ruolo importante in molte applicazioni. La nostra animazione interattiva mostra come leggere correttamente un certificato ATEX.

Classi di accuratezza - in termini semplici

C3, C6, ... Qual'è il significato delle diverse classi di accuratezza - e che accuratezza è richiesta per quale applicazione? La nostra indagine fornisce un utile guida.

Buona schermatura: strumentazione di pesatura provata EMC

Che si tratti di macchine da imballaggio che sistemi di riempimento- le celle di carico devono pesare sempre con precisione ed essere facili da integrare. Le apparecchiature di pesatura influenzano l'altra strumentazione tecnica...

Tecnologia di codifica a 256 bit nella tecnologia di pesatura digitale

L'impiego delle norme di crittografia AES ha imposto nuovi standard nel campo della sicurezza dei dati per la tecnologia di pesatura. Non solo ciò soddisfa tutti gli obbiettivi della moderna crittografia, ma offre anche numerosi...

Risultati incerti – Prova delle celle di carico con classe di precisione C6

I clienti dei negozi si affidano e credono ad essi: i risultati di misura delle moderne bilance da banco. Nessuna meraviglia, dato che proprio le bilance omologate per il commercio sono soggette alla legge e vengono controllate e...

Uso della tecnologia di pesatura digitale negli ambienti di produzione

Sistemi di pesatura legali per il commercio nelle applicazioni di automazione aperte

La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte aree della logistica e del commercio. Ad esempio, sono spesso impiegati gli strumenti automatici di pesatura legale per il commercio quando vengono caricati e scaricati...

Strumenti di pesatura automatica per applicazioni legali per il commercio: requisiti e direttive

La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte applicazioni industriali, ad esempio nella logistica dei materiali sfusi. A seconda dell'applicazione, vengono impiegati differenti tipi di strumenti per pesatura...

Manutenzione preventiva dei sistemi di pesatura

Risparmio dei costi, incremento dell'efficienza del sistema

Nel corso degli ultimi anni l'interno delle bilance è diventato sempre più complesso. Una conseguenza: quando la bilancia si guasta, l'eliminazione del problema...

Standardizzazione o adattamento individuale?

Per resistere nel duro campo della concorrenza globale, le imprese sono alla ricerca costante di possibilità sempre nuove che permettano di migliorare l’efficienza dei lori processi. Un controllo efficace dei processi di...

Pesatura Igienica

Progettazione di pesatura igienica, pulita ed accurata: ne vale la pena

La progettazione igienica è una tendenza importante nelle tecnologie di trasformazione degli alimenti. Questo articolo spiega come trarre vantaggio dalle celle di carico efficienti e pulite per garantire processi igienici lungo...

Breve storia dell'igiene degli alimenti

Da sempre l'uomo si è preoccupato della "igiene degli alimenti" - anche se questo termine sia stato usato per la prima volta nel 19° secolo. Un viaggio lungo la storia dell'igiene degli alimenti.

Nessuna possibilità per batteri o sporcizia

Quando si tratta della salute, è essenziale la pulizia dei cibi e dei medicinali. La produzione diventa sempre più automatizzata; una tendenza che si verifica anche nel caso della pulitura degli impianti. Per soddisfare le...

La struttura igienica è obbligatoria

Celle di carico per l'industria alimentare

Negli ultimi decenni si sono avuti cambiamenti fondamentali nella produzione di cibo. Oggigiorno è in aumento la richiesta dei consumatori di cibo il più fresco possibile e senza...

Un affare pulito: progettazione di sistemi igienici con le celle di carico HBM

I cibi freschi, naturali e trattati con cura sono estremamente popolari. In particolare, è costantemente in aumento la richiesta di succhi, latte ed omogeneizzati. Nella loro produzione e per lo speciale imballaggio è essenziale...

Celle di carico HBM

Le nostre newsletter sulla tecnologia di pesatura

Articoli tecnici attuali, tendenze ed altro ancora: Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite sulla tecnologia di pesatura.
Abbonatevi ora!

Seminari sul tema tecnologia di pesatura

Come garantire la pesatura corretta - prego, guardate i seminari che offriamo sul tema tecnologia di pesatura.
Ai seminari ...