Sistemi di pesatura legali per il commercio, in applicazioni di automazione aperta
La tecnologia di pesatura svolge un ruolo importante in molte aree della logistica e del commercio. Ad esempio, gli strumenti di pesatura automatica legale per il commercio vengono spesso per misurazioni durante il carico e scarico di materiali sfusi. Gli specialisti della tecnologia di misura HBM forniscono i componenti ed i sistemi per la tecnologia di pesatura, per consentire alle bilance di essere flessibilmente integrate nei sistemi di riempimento o caricamento. L'elettronica per bilance digitali è un tipico esempio di questo fatto. I moduli opzionali Anybus usati per implementare le differenti interfaccia fieldbus, semplificano l'integrazione in un'ampia varietà di architetture di automazione.
In Germania, gli strumenti di pesatura usati in applicazioni commerciali devono essere verificati. Una delle ragioni di questa verifica (dichiarazione di conformità) è la seguente: “... per creare le condizioni per misure accurate nelle transazioni commerciali, nell'interesse di un commercio equo.” (www.eichamt.de)
Ovunque il commercio coinvolga beni che devono essere pesati, sussiste la grande tentazione di manipolare le bilance. Ad esempio quando viene scaricata una nave, gli strumenti di pesatura automatica pesano rapidamente beni per un valore di parecchi milioni di euro. Questa è la ragion per cui la Germania e l'Unione europea applicano una serie di leggi e regolamenti, emanate per garantire che tutti gli strumenti di pesatura usati in commercio siano verificati. I requisiti della Direttiva Europea sugli Strumenti di Misura MID 2004/22/EC sono recepiti nella legge tedesca dall'Atto sui Pesi e Misure.
I vantaggi della tecnologia di pesatura digitale
Oggigiorno, i moderni strumenti di pesatura fanno sempre maggior uso delle celle di carico digitali, come le celle di carico FIT® (Fast Intelligent Transducer - Trasduttori Quasi Intelligenti) della HBM. Qui il valore di misura è digitalizzato direttamente nella cella di carico, e poi trasferito all'indicatore ed all'unità di valutazione, la cosiddetta elettronica da bilancia. Il grande vantaggio del trasferimento dei dati digitali è che non c'è praticamente alcuna interferenza sui conduttori di misura.
Un modo idoneo per prevenire la manipolazione dei valori di misura durante la trasmissione è la loro criptazione. Le elettroniche digitali da bilancia DIS2116 e DWS2103 della HBM, associate alle celle di carico digitali del tipo C16i, consentono ad esempio di configurare strumenti per pesatura legali per il commercio anti-manipolazione. I dati vengono trasferiti dalle celle di carico all'elettronica da bilancia in forma criptata. Qui viene utilizzato lo Advanced Encryption Standard (AES) (Standard Avanzato di Criptazione), con chiave a 256 bit. L'uso di questo moderno algoritmo di cifratura soddisfa anche i requisiti della Direttiva WELMEC 7.2. Essendo impedita la manipolazione durante la trasmissione dei dati, viene sempre garantita la capacità legale per il commercio della bilancia.
Ma esistono ulteriori opzioni disponibili con la trasmissione digitale dei dati. Queste comprendono, ad esempio, il trasferimento dei dati con un sistema di trasmissione senza fili (wireless). Esso fornisce automaticamente l'isolamento elettrico dei trasduttori, mentre provvede alla massima separazione fisica fra i trasduttori e l'elettronica da bilancia. Dato che le celle di carico digitali trasferiscono anche lo status ed i messaggi di errore oltre i valori di misura effettivi, risulta molto facile implementare nel contempo l'attività e la gestione dell'impianto. I trasduttori difettosi vengono facilmente identificati ed è cosa semplice il sostituirli come richiesto. Tutto ciò riduce enormemente i costi di assistenza e di manutenzione.

- Gli strumenti di pesatura legali per il commercio possono essere implementati con le elettroniche da bilancia HBM DWS2103 e DIS2116, insieme con le apposite celle di carico digitali.
Comunicazione coi sistemi di controllo

- I moduli Anybus sono disponibili quali opzione per le elettroniche digitali da bilancia DIS2116 e DWS2103, e consentono di integrare facilmente la tecnologia di pesatura nei sistemi di automazione con differenti bus di campo.
Nell'industria, gli strumenti di misura sono sovente integrati nei sistemi automatizzati, ad esempio basati su PLC. I cosiddetti strumenti di pesatura automatica operano frequentemente senza l'intervento di alcun operatore. Il processo di misura parte e si arresta automaticamente. Quindi, oltre alla protezione da manipolazione, per questo tipo di applicazione è particolarmente importante che la tecnologia di pesatura possa facilmente comunicare con il controllore mediante gli usuali sistemi di interfaccia e bus. Per prima cosa perché esso controlla le funzioni dello strumento di pesatura, e per seconda perché esso legge i valori misurati e continua ad elaborarli.
Attualmente la HBM usa la tecnologia Anybus della HMS Industrial Networks GmbH nella propria elettronica digitale da bilancia DIS2116 e DWS2103. L'intera connessione fieldbus è alloggiata in un piccolo modulo opzionale, semplicemente inserito nel retro dell'elettronica da bilancia. Il grande vantaggio del sistema è la sua facilità di intercambiabilità. Con l'elettronica da bilancia è possibile utilizzare semplicemente un fieldbus addizionale senza dover implementare alcuna soluzione speciale personalizzata per la connessione del fieldbus.
Ora la HBM fornisce i moduli Anybus per CANopen, Profibus DP, Profinet IO e Modbus TCP (Ethernet). Ad esempio, si ha un costo minimo se l'integratore di sistema vuole re-implementare uno strumento di pesatura che era già stato configurato per CANopen, volendolo ora per l'ambiente Profibus DP. Viene richiesto meramente il modulo Anybus adatto – virtualmente senza effettuare alcun cambiamento nella configurazione della bilancia o del software.
Tecnologia digitale di pesatura facilmente integrabile
Lo specialista di tecnologia di misura HBM è un partner competente per la tecnologia di pesatura, in grado di fornire tutti i componenti necessari per la pesatura legale per il commercio e per le applicazioni industriali, dalla cella di carico all'elettronica da bilancia. In pratica, si possono implementare tutte le applicazioni di pesatura industriale.
Le numerose opzioni delle elettroniche da bilancia DWS2103 e DIS2116, particolarmente per la comunicazione, semplificano l'integrazione della tecnologia di pesatura nell'architettura di controllo primaria, come quella basata su PLC. Con i moduli opzionali Anybus si possono implementare rapidamente e flessibilmente una grande varietà di applicazioni con i più diversi sistemi fieldbus.