Rapporti Applicazione sulla Tecnologia di Pesatura
La Idento Operations usa le celle di carico HBM per i sistemi di alimentazione intelligenti
L'olandese Idento costruisce speciali unità di misurazione per la pesatura della quantità di mangime per suini e bovini. La Idento usa le celle di carico ermeticamente sigillate della HBM per le proprie unità di misura, a cui...
Dosaggio ottimale sempre in vista: i moduli di pesatura RTN nel nuovo silo di materiale legante della CEMEX Austria
Al fine di garantire l'ottimale miscelazione e dosaggio del flusso di anidrite, la CEMEX Austria utilizza la tecnologia di pesatura per il suo nuovo silo di materiale legante.
Misurazione, pesatura e determinazione del baricentro delle sovrastrutture delle macchine minerarie usando la tecnologia di misura e prova della HBM
La Kolubara Metal Vreoci in Serbia fu fondata nel 1953 come dipartimento della Kolubara - un grande conglomerato industriale minerario. La Kolubara Metal è una società di produzione ed ingegneria specializzata in apparecchiature...
Four weeks without recharging: Mobile wireless scales demonstrate endurance
The new mobile wireless scale from S+P Wägetechnik GmbH remains operational for four weeks – without recharging.
This compares with previous average usage times of several days because of the limits of the batteries. This...
Accurati ed affidabili - La Straightpoint dipende dagli estensimetri HBM
Poiché la specialista in prove di carico Straightpoint (UK) utilizza gli estensimetri HBM in tutta la sua produzione di celle di carico, il tasso di guasti è diventato miniscolo.
Un servizio accurato, affidabile e buono -...
Desiderate vedere qui la Vostra applicazione?
Condividete con noi un caso di studio con i prodotti HBM!