Rapporti Applicazione sulla Tecnologia di Pesatura

Un'idea per il traffico di domani: chi sovraccarica paga di più

Usando un prototipo in Romania, è attualmente sotto esame l'idea dei pedaggi differenziati in base ai possibili danni alla strada. A bordo: la tecnologia di misura HBM.

Pesatura di una tartaruga gigante usando le celle di carico HBM

Perché il guscio delle tartarughe giganti ha forma così ampiamente differente nelle diverse isole delle Galapagos. Un progetto di ricerca in Olanda dovrebbe rispondere a questa domanda usando la tecnologia di misura della HBM.

Optimum use of resources in MDF production systems

The production systems for wood-based material panels of the Eppinger Dieffenbacher Group are in worldwide demand. The group has decided to use HBM’s digiCLIP digital industrial measuring amplifier and load cells in the fiber...

Bilance Teltek per la giusta quantità di pesce nella confezione

La Teltek ha appena fornito una nuova bilancia per uso interno ad una fabbrica di pesce appartenente al produttore di alimenti surgelati Espersen in Lituania. La bilancia è parte essenziale della linea di produzione, garantendo...

Misurazione degli smottamenti: Rilevazione di forze estreme

Durante gli smottamenti, tonnellate di detriti precipitano a valle dai fianchi dei monti. Per meglio comprendere le forze in gioco, l'Istituto di Ricerca WSL utilizza una pesa speciale realizzata con la tecnologia di misura HBM.

Le celle di carico di alta precisione garantiscono il controllo qualità in numerosi cementifici cinesi

La più grande società di costruzioni in Cina, la XCMG, ha intrapreso un programma di sviluppo per ottimizzare il controllo qualità nei suoi impianti di miscelazione del cemento, aggiornandoli con una selezione di celle di carico...

Pietre preziose per illuminare i LED

LED, celle fotovoltaiche, gioielleria – nella produzione e sviluppo di questi prodotti vengono usate le pietre artificiali quali i cristalli di Zaffiro. La crescita dei cristalli avviene in forni speciali. I produttori cinesi...

Qualità, consegna puntuale: Bühler identifica HBM quale 'fornitore preferito'

Innovazioni per un mondo migliore. In linea con questa affermazione, la Bühler produce macchine, sistemi e servizi per la lavorazione degli alimenti di base in oltre 140 paesi. Allo stesso modo per cui i suoi clienti richiedono...

La Idento Operations usa le celle di carico HBM per i sistemi di alimentazione intelligenti

L'olandese Idento costruisce speciali unità di misurazione per la pesatura della quantità di mangime per suini e bovini. La Idento usa le celle di carico ermeticamente sigillate della HBM per le proprie unità di misura, a cui...

Dosaggio ottimale sempre in vista: i moduli di pesatura RTN nel nuovo silo di materiale legante della CEMEX Austria

Al fine di garantire l'ottimale miscelazione e dosaggio del flusso di anidrite, la CEMEX Austria utilizza la tecnologia di pesatura per il suo nuovo silo di materiale legante.

Risultati da 1 a 10 su 45

1

2

3

4

5

Prossima >

Desiderate vedere qui la Vostra applicazione?

Condividete con noi un caso di studio con i prodotti HBM!

Prego, contattateci ...