CEMEX Austria

Dosaggio ottimale sempre in vista: i moduli di pesatura RTN nel nuovo silo di materiale legante alla CEMEX Austria

Il massetto flussante di Anidrite è una delle varietà di flussante più pregiate al mondo. Per garantire la miscelazione ed il dosaggio ottimale di questo materiale, la società CEMEX Austria impiega la tecnologia di pesatura HBM per il suo nuovo silo di materiale legante. I moduli di pesatura tipo RTN assicurano il dosaggio ottimale. Mediante una interfaccia diretta PLC, essi sono colegati direttamente col software di gestione.

Al giorno d'oggi il cemento ed i materiali da costruzione non sono più prodotti intercambiabili. Che si tratti della ristrutturazione di vecchi edifici o la costruzione di nuovi - i costruttori e gli architetti si avvantaggiano della sempre maggior scelta di tipi speciali di cemento e materiali da costruzione di alta qualità.

I materiali da costruzione prodotti dalla CEMEX Austria soddisfa i più elevati requisiti concernenti la lavorazione e la disponibilità. Questa società - originata dalla Readymix Kies-Union - è da quasi 50 anni uno dei principali fornitori in tutta l'Austria di cemento da trasporto ed altri materiali da costruzione, quale il massetto flussante.

I moduli di pesatura preassemblati RTN prima dell'installazione sotto il silo di materiale legante.

Massetto flussante di Anidrite: miscelazione ottimale nel silo

Il nuovo silo di materiale legante presso lo stabilimento di Bad Fischau a sinistra nella figura).

Il massetto flussante di Anidrite prodotto dalla CEMEX Austria è uno dei tipi di qualità più alta al mondo. Questo massetto, prodotto utilizzando solfato di calcio, possiede eccellenti proprietà fluidificanti ed è perciò ideale, ad esempio, per la posa di pavimenti con sistemi di riscaldamento incorporati.

Per soddisfare la crescente domanda di massello flussante di Anidrite del mercato, nel 2011 la CEMEX Austria decise di costruire un nuovo silo di materiale legante nella sua sede di Bad Fischau (Austria). Col nuovo silo di materiale legante, la CEMEX Austria desiderava ottenere un dosaggio più accurato di questo materiale da costruzione di alta qualità, consentendo così un più efficiente impiego del materiale.

Il nuovo silo è in grado di dosare il legante direttamente nel veicolo da trasporto (betoniera), il quale consegna al cliente il massello flussante di Anidrite già dosato. Il dosaggio è effettuato usando una procedura a sottrazione di peso dal silo. Quale soluzione per la pesatura del silo, la CEMEX Austria scelse i moduli di pesatura con celle di carico RTN della HBM.

Soluzione con la tecnologia di pesatura della HBM

Furono impiegati quattro moduli RTN con classe di precisione C3 e capacità di 22 tonnellate. Il serbatoio fu tarato e provato dalla HBM e da una società partner utilizzando masse di taratura. Il cliente fu molto soddisfatto: l'installazione delle celle di carico è stata eseguita "senza disturbare l'operazione di miscelazione, con nostra piena soddisfazione e nell'ambito del costo calcolato", spiega Andreas Vesely, il direttore responsabile del progetto alla CEMEX Austria.

I moduli di pesatura per completare l'installazione sotto il silo contengono le celle di carico a torsione anulare RTN della HBM. Grazie alla loro robusta struttura, simmetrica alla rotazione ed estremamente piatta, le celle di carico a torsione anulare RTN si possono usare in quasi tutte le applicazioni di tecnologia di pesatura.

Gli argomenti positivi per l'impiego delle RTN nel nuovo silo di materiale legante della CEMEX Austria furono soprattutto la robustezza dei moduli e la possibilità di connettere la tecnologia di pesatura al sistema di gestione mediante una interfaccia PLC. Grazie all'integrazione del software, i tecnici della CEMEX Austria possono sempre mantenere la completa supervisione del dosaggio e riempimento del serbatoio, potendo intervenire direttamente nel processo di riempimento mediante il controllo remoto.

Oltre alle RTN, i moduli di pesatura dispongono anche di un pendolo quale elemento di applicazione del carico. Esso compensa i movimenti orizzontali di autoripristino e perciò garantisce un alto livello di sicurezza.

Invio del proprio voto...
Cemex
3.4 o 5 stelle — 5 voti
Cliccare la barra di valutazione di quest'articolo.

Il Cliente

Ulteriori informazioni sulla CEMEX: www.cemex.com