I sistemi di alimentazione Idento Operations si affidano alle celle di carico da piattaforma  HBM.

La Idento Operations usa le celle di carico HBM per i sistemi di alimentazione intelligenti

La Idento di Marknesse (Paesi Bassi) realizza speciali unità di pesatura dei mangimi per suini e bovini per effettuare la ricerca sul loro allevamento. Misurando l'esatta quantità di mangime, si può stabilire nel lungo periodo una chiara relazione fra la quantità e la composizione del mangime e la crescita degli animali e la produzione di latte.

Per le sue unità di misura, la Idento utilizza celle di carico ermeticamente sigillate della HBM, le quali si sono dimostrate in grado di resistere alle gravose condizioni ed alle sostanze corrosive presenti nelle stalle del bestiame.

Sistemi di misura intelligenti del mangime

Sistema di registrazione individuale dell'assunzione di mangime dei suini nei gruppi di stalle (IVOG)
Sistema di Registrazione Individuale Assunzione Mangime (IVOG) dei suini per le stalle di gruppo
Sistema di controllo dell'assunzione del mangime grezzo per bovini da latte  (RIC)
Sistema di Controllo Assunzione del Mangime Grezzo (RIC) per bovini da latte

La Idento fornisce due sistemi di misura del mangime per gli allevamenti del bestiame: il sistema Roughage Intake Control (RIC) (controllo di assunzione mangime grezzo) per bestiame da latte, ed il sistema Individual feed intake recording of pigs (IVOG) (registrazione individuale di assunzione mangime dei suini) per gruppi di stalle dei maiali. A prima vista l'implementazione dei due sistemi appare molto diversa ma, in effetti, la diversità dipende sopratutto da quella della struttura corporea e dal comportamento alimentare fra suini e bovini.

Ambedue le apparecchiature si basano sul medesimo principio di funzionamento. Una mangiatoia appesa liberamente a ciascun lato è sostenuta da una o due celle di carico a seconda della versione. La cella di carico misura il peso del mangime prima, durante e dopo l'alimentazione, con precisione di 10 o 100 grammi a seconda dell'applicazione. La struttura attorno la mangiatoia possiede un portello per l'accesso degli animali al trogolo.

Ogni animale porta un transponder con cui l'apparecchiatura riconosce esattamente se esso debba essere alimentato, consentendogli poi l'accesso al trogolo. In tal modo viene immessa nel trogolo la corretta quantità di mangime per ogni animale. Dopo che l'animale ha consumato tutto il mangime fornito, od ha cessato di mangiare, si chiude il portello.

L'acquisizione dei dati sul mangiare e sul bere consente alle istituzioni di ricerca di valutare gli effetti del mangime, ad esempio l'aumento del peso, la produzione di latte od il contenuto di grassi nel latte, consentendo così l'ottimizzazione del mangime. Viene anche valutato con quale tipo e quantità del mangime disponibile localmente si ottengono i migliori risultati nell'allevamento.

Celle di carico ermeticamente sigillate della HBM

Hermetically sealed load cells used in automatic feeding machines from IDENTO OPERATIONS
Cella di carico in custodia speciale quale parte del sistema RIC
PW15AH Hermetically sealed load cells from HBM
Cella di carico ermeticamente sigillata PW15AH della HBM

Particolarmente a causa delle gravose condizioni di esercizio nelle stalle, è chiara la necessità di requisiti eccezionalmente elevati per le celle di carico, a cui è richiesta una vita operativa di circa 15 anni.

Specialmente l'ammoniaca contenuta nell'urina e nelle feci è caustica e corrosiva. La Idento ha in precedenza lavorato con un altro fornitore, ma le celle di carico da esso installate non furono sufficientemente affidabili, perché venivano danneggiate dalle sostanze corrosive. La società è poi passata alle celle di carico ermeticamente sigillate PW15AHC3 della HBM. Queste celle di carico soddisfano il grado di protezione IP67 od IP69 contro l'ingresso di polveri e liquidi, e fino ad oggi hanno funzionato molto bene.

I sistemi della Idento sono controllati localmente. Le celle di carico sono munite di convertitore A/D ed i dati di misura vengono trasmessi digitalmente al calcolatore della stazione di controllo tramite un cavo LAN. Utilizzando del software operante sotto Windows, si possono qui monitorare l'assunzione del mangime ed il peso del bestiame. Si può anche effettuare l'analisi preliminare dei risultati. I dati possono anche essere salvati in file ASCII per favorire il loro scambio con altri sistemi di software, con cui effettuare ulteriori indagini.

La Idento Operations

La Idento Operations, del gruppo Hokafarm Groep, è uno dei maggiori produttori mondiali di sistemi RIC ed IVOG. Questi sistemi vengono forniti solo ad università ed istituzioni che siano coinvolte nell'allevamento di suini e bovini.

I principali mercati sono l'Europa, il Giappone, la Cina, il Canada e gli USA, mentre il Medio Oriente sta assumendo sempre maggior importanza. La Idento costruisce anche macchine da mungitura robotizzate e pese per bestiame in transito. Essa non solo sviluppa i sistemi, ma ne realizza anche le parti meccaniche, l'elettronica ed il software. Ad esempio, l'azienda possiede la propria macchina SMD (Surface Mounted Device) per la produzione di circuiti stampati. Infine la Idento stessa fornisce l'assistenza ed il supporto clienti.

Sito Web della Idento Operations

Invio del proprio voto...
IDENTO OPERATIONS
3.4 o 5 stelle — 5 voti
Cliccare la barra di valutazione di quest'articolo.

Celle di carico ermeticamente sigillate