Rapporti sulle applicazioni della tecnologia di pesatura
Usata nella più grande regione vitivinicola australiana: cella di carico universale Z6 della HBM
Elevata umidità del materiale in lavorazione e nel contempo elevate temperature: la società australiana Accuweigh si affida alla tecnologia di pesatura HBM per le difficili condizioni ambientali di un impianto di compostaggio.
Traboccante di dettagli intelligenti: il Gruppo KOSME realizza impianti di riempimento FIT®
Apparentemente grossolano alla prima occhiata, osservando attentamente il processo di riempimento di fluidi in ambito industriale si nota invece la sua complessità. Ad esempio, il processo esige numerose misurazioni e controlli...
Unified standards for Europe – HBM leads the way
In Europe, there are regulations and directives governing methods of measurement and test procedures for measuring instruments. MID (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC) is a directive that assists technical harmonization...
Envelope weighing with the PW20i: Security carries weight!
Mühlbauer AG utilizes HBM dynamic weighing systems for the handling and shipping of their service cards.
Weighing and batching electronics: The Bavarian State Research Center for Agriculture (LfL) relies on HBM weighing technology
Lab-based research studies for optimizing the methane yield and managing the process control of anaerobic digestion of renewable raw materials developed an automatic filling device that continuously loads the fermenter system...