HBM nel Mondo: Lavorare alla HBM come studente
Ampliate le competenze e conoscenze apprese durante gli studi universitari, mentre fate esperienza del mondo reale.
Se siete un:
- Interno
- Graduate Student (Studente Graduato) (Diploma / Laurea / Master)
- oppure Student Trainee (Studente Tirocinante)
La HBM offre opzioni di lavoro eccezionali agli studenti.
Tirocinio (stage)
Offriamo stage (tirocini) principalmente nei nostri dipartimenti di Sviluppo, Produzione, Product Marketing e Vendita. Voi dovreste avere le seguenti qualifiche:
- Area di studio: Ingegneria od informatica; economia od amministrazione aziendale.
- Completato il proprio diploma di laurea (equivalente al pre-diploma).
- Durata del tirocinio: 3 mesi o più a lungo.
- Richiesta: 3 mesi prima dell'inizio del tirocinio.
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta (lettera di motivazione, curriculum, elenco dei crediti accademici).
Carte seminari e tesi
Inoltre, offriamo argomenti interessanti per carte seminari e tesi di studenti per Diploma / Laurea /Master. Prego, guardate il seguente elenco corrente degli argomenti. Gli argomenti sono solo proposte per aree che rivestono particolare interesse per noi. Se siete interessati, definiremo i dettagli dell'argomento insieme a voi. Saremo lieti di ricevere anche le vostre proprie proposte.
Sviluppo:
- Implementazione degli scenari di indagine per la prova elettronica e dell'apparecchiatura di misura utilizzando le interfaccia di comunicazione.
- Analisi di un approccio moderno all'automazione dei cicli di prova per apparecchiature elettroniche.
- Uso delle tecnologie Internet in applicazioni incorporate.
- Comunicazione senza fili (wireless) usando apparecchiature di prova e misura.
- Integrazione dei protocolli di comunicazione Ethernet industriale nelle apparecchiature di misura e prova.
- Implementazione del modello di isteresi secondo Preisach in un algoritmo per migliorare le caratteristiche delle celle di carico.
- Applicazione PC: configurazione ed aggiustamento dei trasduttori di pressione P2V; programmazione.
- Determinazione dei limiti della dinamica del segnale del torsiometro (analisi della propagazione del carico dinamico mediante la deformazione, rispetto al suono che nasce nella struttura).
- Sviluppo di un concetto per descrivere la durevolezza di un torsiometro rotante soggetto a vibrazioni torsionali, assiali, flessionali e ad accelerazioni della velocità rotazionale ed angolare.
- Sviluppo di un concetto per prove di durevolezza su torsiometri rotanti.
- Sviluppo di un sistema di monitoraggio per una macchina di prova della vibrazione a fatica.
- Prove metrologiche degli estensimetri (sbilanciamento del ponte, resistenza, ecc.)
- Misurazioni sugli estensimetri soggetti ad umidità - Analisi degli effetti dell'umidità sulle caratteristiche degli estensimetri utilizzando diversi materiali del supporto.
Ingegneria manifatturiera, Produzione, Filiera di Produzione:
- Analisi del processo ed ottimizzazione del processo secondo il Sistema di Produzione Toyota.
- Analisi della risposta al rodaggio di trasduttori ad estensimetri soggetti a variazioni di temperatura nei sistemi di prova; acquisizione analisi / dati, prove Passa / Non passa, sviluppo di algoritmi per la valutazione (tecnologia di misura, software).
- Applicazioni Intranet (documentazione in HTML, accesso (logging), gestione dell'ordine).
- Acquisizione / analisi dei dati per il monitoraggio automatico delle linee di produzione.
- Analisi dei processi logistici di una società che vanno dall'entrata all'uscita dei beni.
Vendite e Marketing:
- Analisi della concorrenza per i prodotti selezionati.
- Analisi del mercato e della concorrenza per i costi dei servizi.
- Analisi della soddisfazione del cliente compreso un questionario sul mercato statunitense.
- Introduzione di una Balanced Scorecard (scheda a punti bilanciata) nelle aree relative alle vendite.
- Sviluppo, progettazione e valutazione di specifiche landing pages (pagine di destinazione) per il marketing dei motori di ricerca del sito Web hbm.com.
- Requisiti futuri dei sistemi di misura e prova e dei metodi di monitoraggio ponte, focalizzando la richiesta in aumento dei compiti di monitoraggio.
- Analisi delle opportunità di una più stretta cooperazione con istituzioni scolastiche.
Studenti tirocinanti
Noi offriamo anche posizioni interessanti per studenti tirocinanti a cui piacerebbe lavorare con noi durante il semestre o le vacanze.
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta
HBM, Inc.
ATTN: Human Resources
19 Bartlett St.
Marlboro, MA 01752
Tel.: +1 800 578 4260
E-Mail: work@hbm.com
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
German
Tel.: +49 6151 8030
E-Mail: jobs@hbm.com
HBM supports the next generation of scientists in cooperation with the | |
Institut für Elektromechanische Konstruktionen (EMK) (Institute for Electromechanical Construction) | |
of Darmstadt Technical University. | |