Premi e riconoscimenti per la HBM
Eccellenza e qualità in tutto ciò che facciamo: questo è l'impegno della HBM Test and Measurement. Il risultato: I prodotti di prova e misurazione HBM sono riconosciuti in tutto il mondo per la loro precisione ed affidabilità.
I nostri prodotti e servizi vincono regolarmente i premi delle riviste scientifiche internazionali e delle istituzioni indipendenti. Mostriamo qui di seguito una selezione dei premi guadagnati dalla HBM Test and Measurement:
nCode DesignLife named CAE Innovation of the Year

Automotive Testing Technology International rewards nCode DesignLife for innovative solution for predicting the fatigue of composites
With lightweight composite structures on the cusp of breaking into the automotive mainstream, now is certainly the time for advanced tools such as DesignLife to show what they can do.
Designing for energy efficient vehicles increased use of lightweight materials, but not to the detriment of design reliability. Up-front design tools such as nCode DesignLife can be used in order to maximize the likelihood of successful physical testing.
"We're honored to be recognized for our commitment to developing cutting-edge CAE fatigue analysis software" says Jon Aldred, HBM-nCode director of product management. The nCode brand is focused on delivering expertise in durability, test, and analysis solutions that can be used to solve real-world design problems and accelerate the product development."
Automotive Testing Technology International - November 2012: Read the complete write-up
Palmarès Technologique 2012 della rivista francese MESURES
La perfetta combinazione di preciso strumento di misura utilizzato in laboratorio, accuratamente adattato ai precisi requisiti del controllo della produzione: con questa menzione, l'amplificatore industriale PMX della HBM ha guadagnato l'approvazione della giuria della rivista scientifica professionale francese "MESURES". Il PMX è stato premiato nella categoria "Controllo Produzione" del MESURES Palmarès Technologique.
Più informazioni ...
Premio Usabilità del Nielsen Norman Group per il registratore dati GEN2i
Il statunitense Nielsen Norman Group, istituto di ricerca e consulenza di importanza mondiale con speciale interesse sull'usabilità, ha premiato il registratore dati portatile HBM GEN2i per la sua eccezionale usabilità. I giurati hanno particolarmente apprezzato la chiarezza del menu di navigazione e la focalizzazione sulle funzioni essenziali.
Più informazioni ...
Messtec & Sensor Masters Award 2012: 2°posto per il PMX
Ancor prima del suo lancio ufficiale, il sistema di amplificatori PMX è stato convincente: con una votazione su Internet, il sistema di acquisizione dati per la produzione compatibile con Ethernet Industriale ha ottenuto il secondo premio al Messtech & Sensor Master Awards 2012.
Più informazioni ...
CE Design Award per l'ISOBE7600
Il team di sviluppo olandese del sistema di acquisizione dati ad alta velocità della HBM ha ricevuto il prestigioso premio CE Design Award dalla società di certificazione "DARE!!" nell'Autunno del 2010.
DARE!! ha assegnato il premio CE DESIGN AWARD al Sistema di misura per alte tensioni HBM ISOBE7600 perché la sicurezza elettrica del prodotto e la sua compatibilità elettromagnetica sono state classificate come eccezionali.
Più informazioni ...
Silver Best of Sensors Expo Award per GEN5i
Nel 2009 il sistema di acquisizione dati ad alta velocità GEN5i della HBM è stato premiato col "Silver Best of Sensors Award". Questo premio viene assegnato dalla Sensors Expo & Conference, uno degli eventi più importanti della tecnologia di misura negli Stati Uniti.
"100 megacampionamenti fino a 40 canali in una custodia è un fatto sorprendente. Una velocità da pompieri!“, era l'opinione del giurato Ed Ramsden sul GEN5i.
Più informazioni ...
Palmarès Technologique 2005 per il CANHEAD
Per misurazioni che coinvolgono un alto numero di canali, il sistema di acquisizione dati CANHEAD riduce fino al 90 % i costi di installazione e di cablaggio. Un vantaggio che ha guadagnato l'approvazione della rivista scientifica francese "MESURES" quando il prodotto fu presentato ufficialmente nel 2005: al CANHEAD fu assegnato il premio "Palmarès Technologique" nella categoria "Mechanical measurement" (Misurazioni Meccaniche).
Più informazioni ...