CANHEADdirect di HBM: acquisizione dati convenienti direttamente nel punto di misura
Risparmio grazie alle esigenze ridotte di cablaggio e al collegamento diretto di CANHEAD al PC.
Darmstadt – CANHEADdirect di HBM sostiene i progetti di misurazione decentralizzati impiegando fino a 50 punti di misura e offre una soluzione conveniente per l'acquisizione dati nell'analisi sperimentale strutturale e delle sollecitazioni, ad esempio in università, laboratori e studi tecnici. Il sistema è ottimo per test strutturali statici, prove di fatica, monitoraggio di lunga durata e varie misurazioni di meccanica strutturale come, ad esempio, impianti di energia eolica, veicoli su binario o componenti meccanici.
I dati di misura vengono acquisiti con costi di installazione e impostazione minimi. Gli amplificatori di misura CANHEAD vengono installati nelle immediate vicinanze del punto di misura, per mandare in pensione i lunghi trasferimenti di dati. Con un CANbus è possibile collegare tra loro fino a 5 amplificatori di misura. CANHEADdirect consente un facile collegamento al PC del sistema di misura tramite porta USB.
Le grandi distanze dal punto di misura non sono un problema per il sistema di misura. Con un'estensione complessiva del sistema fino a 250 metri, gli amplificatori di misura possono essere installati a grande distanza l'uno dall'altro. Lo scambio di dati e l'alimentazione degli amplificatori di misura sono assicurati da un CANbus. Grandezze fisiche come deformazione, forza e pressione possono essere acquisite simultaneamente.
Per l’acquisizione dei dati di misura è disponibile il software di HBM catman®Easy. Chi desidera eseguire da solo la programmazione potrà avvalersi della documentazione API per leggere i dati e trasferirli nel proprio sistema. Inoltre, è supportata un'interfaccia ActiveX. Il regolare circuito a 4 fili per ER singolo compensa gli effetti del cavo, ad esempio in caso di sbalzi di temperatura. Per la calibrazione di shunt, è possibile verificare velocemente il cablaggio completo prima di ciascuna misurazione per assicurare la massima sicurezza dei valori di misura. Le misurazioni in tutti i canali di misura vengono eseguire in modo sincrono e parallelo. Le misurazioni possono con essere eseguite com ER singolo, ER a ponte intero e ER a mezzo ponte, così come con sorgenti di tensione continua (10 V).
Per ulteriori informazioni: www.hbm.com/canhead.