Il sito web fornisce suggerimenti per aumentare l’efficienza nell’industria e nella ricerca
Una nuova sezione sul sito web hbm.com è dedicata al tema aumento dell’efficienza nei settori sviluppo, ricerca e produzione.
Ogni nuova tecnologia oggi deve porsi l’interrogativo se essere anche a lungo termine e non dannosa per l’ambiente e per l’uomo. L’aumento di efficienza è l’obiettivo dichiarato dei settori sviluppo, produzione e ricerca. I moderni sistemi hardware e software di tecnica di misura hanno in questo senso un valore deter-minante per rendere più efficienti i processi.
La speciale sezione tematica sul sito web (http://www.hbm.com/efficienza) di HBM - specialista nel campo della tecnica di misura - offre esempi significativi di come le aziende abbiano incrementato la loro efficienza nello sviluppo e nella produzione e come i prodotti di nuova concezione aiutino a risparmiare l’energia.
Sezione tematica HBM Speciale efficienza HBM
Tra gli argomenti trattati ad esempio quello su come i motori diesel riducano il consumo di carburante mediante una migliore iniezione. Un altro articolo mostra come, negli impianti di energia eolica, l’impiego di software moderni riduca i tem-pi di sviluppo fino al 90%.
Nell’articolo principale della sezione tematica il Prof. Dr. Ing. Holger Hanselka, direttore del Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit LBF (Istituto Frauenhofer per la Durabilità Strutturale) di Darmstadt, Germania, affronta i requisiti per l’efficienza della trazione elettrica: solo la progettazione di strutture considerevol-mente più leggere ci permetterà di garantire sufficienti autonomie di percorso in futuro.
Suggerimenti per aumentare l’efficienza nell’industria e nella ricerca